主题:TPS9.2515万中讨论的其他部件
由于TPS9.2151万不可用,我们正在尝试应对这种情况,安装一个与感应电阻器并行的5转微调电容器,以便获取部分电压并(通过微调电刷)将其发送到CS引脚。 通过这种方式,我们尝试按 情况调整LED电流。 即使修剪器上没有任何活动,我们也对芯片造成了许多损坏。
问题出在哪里? PCB布局不是很紧凑,打草机和CS引脚之间的TRAC绕 着某些组件,我不喜欢...
有人能给我们一些建议吗?
Roberto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于TPS9.2151万不可用,我们正在尝试应对这种情况,安装一个与感应电阻器并行的5转微调电容器,以便获取部分电压并(通过微调电刷)将其发送到CS引脚。 通过这种方式,我们尝试按 情况调整LED电流。 即使修剪器上没有任何活动,我们也对芯片造成了许多损坏。
问题出在哪里? PCB布局不是很紧凑,打草机和CS引脚之间的TRAC绕 着某些组件,我不喜欢...
有人能给我们一些建议吗?
Roberto
这将很难调试。 您是否可以通过探测来确保您没有违反任何引脚上的任何ABS最大条件?
其次,您的项目的总体规格是什么? 您的输入电压是否小于36V且>5V? 如果是这样,我们将在几周内推出一款新器件,其模拟调节引脚与您以前使用的TPS9.2515万类似。 也许这对您来说是更好的选择。 它还与所有集成的FET同步。 我现在无法分享公共论坛的所有详细信息,但该论坛将于2022年5月在TI.com上公开可见