This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:LM2675 CB引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093866/lm2675-absolute-maximum-ratings-for-cb-pins-of-lm2675

部件号:LM2675

这是LM2675的绝对最大额定值。
我们测量了图中所示电路中CB针脚上的电压,发现该电压比SW针脚高10V。 此结果偏离VSW+8V的绝对最大额定值。


请告诉我如何将升压端子上的电压降低到允许值(VSW+8V),或者升压端子上允许的最大电压是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 这种情况下,我认为您的测试是正确的,设备可以安全工作, 我会向团队反馈,看看我们是否可以将CB更改为SW规格。

    谢谢