Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43
主题中讨论的其他部件: UCC2.874万, UCC28C43, UCC25.6403万
您好Ulriche2e.ti.com/.../UCC2.8782万-Excel-Design30W5V_5F00_600VREV2.xlsx
你过去过得怎么样?
我还在恢复中,而且很活跃
我们面临的一个挑战是:需要使用UCC2.8782万 dc转换器进行典型的参考设计,并将其扩展到400V输入。 在我们了解如何使其以较低的值工作后,这将在稍后升至600V。
PL请参阅随附的2 el文件。
一个用于5V输出。 值不显示明显的偏差。 我们有一个使用我们自己的xmfr和电路的电路板(非常接近评估套件中的TI路由(用于20V @80W)-此电路板已更改,以包含5V输出的XL电子表格中的值。 比率为120T:2T:4T
当采用300V直流输入时,它甚至不会发出3或5个脉冲。
Nada。
由于担心较大的回转比可能是一个问题, 我们考虑尝试 20V输出,40W。
我得到了不同的低转弯比。
我找不到这种巨大差异的根源。 是否可以选择各种输入电压的限值?
因此,不想再生产一个xmfr...
以下是问题
1:对于600V至5V的直流-直流转换器,是否有任何设计限制? 假设我们可以根据需要控制变压器寄生! 或者甚至是600V至20V输出?
2.上次RevC XL电子表格计算是否使用这些极端输入给出了正确的值? 如果稍后我们更改为相应的交流输入,该怎么办? 这是否需要重新计算所有值,即使输入与跟单信用证案例匹配?e2e.ti.com/.../UCC2.8782万-Excel-Design30W5V_5F00_600VREV2.xlsx
我们非常感谢在这一问题上提供的任何帮助。