请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5217万 主题中讨论的其他部件: AM3352
尊敬的专家:
我的客户在使用 TPS6.5217万为AM3352供电时遇到一些问题。有一个奇怪的迹象表明,在VAC接通电源时,Vsys会异常下降。
下面显示了以下捕获信息;
CH1是由5V直流供电的SYS波形。 在80毫秒内降至1V。
CH2是LDO2输出。
CH3是LDO1输出。
问题:
1.从电路图中检查,什么会导致vsys电源异常打开?
2.根据我们的数据表方框图,我看到客户将VINLDO 直接连接到vsys。 为什么LDO1/2在以下捕获中反应不同的电压波形?
3.如果VINLDO有输入电压(忽略与SYS的实际连接),LDO1/2是否有正常输出?