This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5217万:启动时Vsys异常下降

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097388/tps65217-vsys-drop-down-abnormally-when-power-on

部件号:TPS6.5217万
主题中讨论的其他部件: AM3352

尊敬的专家:

我的客户在使用 TPS6.5217万为AM3352供电时遇到一些问题。有一个奇怪的迹象表明,在VAC接通电源时,Vsys会异常下降。

下面显示了以下捕获信息;

CH1是由5V直流供电的SYS波形。 在80毫秒内降至1V。

CH2是LDO2输出。

CH3是LDO1输出。

问题:

1.从电路图中检查,什么会导致vsys电源异常打开?

2.根据我们的数据表方框图,我看到客户将VINLDO 直接连接到vsys。 为什么LDO1/2在以下捕获中反应不同的电压波形?   

3.如果VINLDO有输入电压(忽略与SYS的实际连接),LDO1/2是否有正常输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,

    目前我们的支持量很高。 我将在接下来的3个工作日内提供最新信息。

    谢谢!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,

    看了你的示意图后 ,我有一些顾虑。 建议遵循 TPS6.5217万x示意图检查清单 以确保设备功能正常:

    • 我 建议您将VINLDO处的电容器增加到4.7uF
    • BAT和BAT_SENSE引脚需要连接在一起,如果您不打算使用这些引脚,则需要通过下拉电阻器将它们拉至GND
    • 我会增加SYS引脚处的电容,以匹配我们推荐的22uF
    • 如果未使用USB引脚,则需要GND连接
    • 我看不到nWAKEUP引脚上的上拉电阻器,可能是它不在屏幕上? 一个10k上拉电阻器到3.3V就足够了。  
    • 对于L1引脚,我建议将电容器增加到22uF
    • 对于VIN_DCDC2,我建议将电容器增加到10uF
    • 对于L2,将电容增加到22uF
    • 对于L3,将电容增加到22uF
    • 对于VIN_DCDC3,我建议将电容器增加到10uF
    • 不使用时,ISINK1和ISINK2都应连接到GND
    • 如果不使用LS1_OUT和LS2_OUT,则只需连接到高于预期的电压。
    • n重置需要连接到处理器才能正常工作

    如果在这些调整后,您仍有通电顺序问题,请在论坛上告知我们。

    此致,

    詹姆斯