This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4298万:蓄电池未充电/ IC未消耗电流

Guru**** 1829460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092668/bq24298-battery-not-charging-no-current-being-drawn-by-ic

部件号:BQ2.4298万
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOEV2400BQ2.4296万

您好,

我在测试使用BQ2492RTWR芯片的电源管理电路时遇到一些困难。

连接LiPO电池时,没有充电,我只能假设这是因为更大的问题,即没有任何电流从电路中被消耗。

我尝试过在TI论坛网站上所有与所述芯片相关的其他帖子,希望我所面临的问题要么是常见的问题,要么至少是已经提到的问题。 我认为没有发布过类似的问题,尽管我可能忽略了与我相关的不同问题。

BQ2.4298万的原始设置

Original setup for BQ24298    <-- USB连接器和电池连接器

  <--更改了原始设置以匹配参考设计。

唯一的区别是电阻器连接到Ilim--> 453欧姆而不是317欧姆,并联到热敏电阻的电阻器是30k而不是31.23 K (添加到板上的热敏电阻)。

更改后,唯一的差异是上述2项。  

当我连接微型USB电缆(5.03v)时,vsys为4.16v。  

当我将3.85 Lipo电池连接到J1E (我们的电池连接器插头)时。 我测量插头针脚处无电流,即使在针脚上有一个额外的50欧姆电阻器(负载)-->电压与电池本身的3.85v相匹配。

我想知道你是否有过这个问题的经历。 显然,蓄电池充电不足很可能与缺少电流有关。  

如果我可以提供任何其他信息来帮助进行故障排除,请告诉我。 我将同时处理这个问题。

谢谢你

此致,

Twahidi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Twahidi:

    是否还可以共享设备寄存器? 在您尝试开始充电期间,您可以在bqstudio中记录注册,网址为 :https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

    谢谢!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    感谢您的快速响应。  

    我在 电池管理工作室应用程序中收到这2条消息。

    "设备ACK错误"

    在左下角,我收到红色消息:"无法找到免费的通信适配器"

    输入:Vusb:5.08V  VBAT:3.85V

    输出:

    VBUS (针脚1和24):5.08V      PSEL:5.08V       PG:0.00V       STAT:0.17V       SCL:1.10V     SDA:3.28V

    内部:3.26V               OTG:3.28V             CE:            ILM:          TS:3.26V          QON:3.26V   

    BAT (针脚13和14):4.16V       SYS (引脚15和16):4.16V       PGND (针脚17和18):0V

    SW (引脚19和20):4.16V        BTST:8.39V        REGN:5.04V     PMID:5.08V  VBUS (针脚24):5.08V

    谢谢!

    Twahidi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CE和ILM均为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tayeb:

    在线GUI是否也有同样的问题?: www.ti.com/tool/TI-CHARGER-GUI

    使用充电器EVM时EV2400是否正常工作?

    谢谢!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,尽管在可用设备列表中未列出2.4298万,但2.4296万是。 我意识到它们非常相似,因此我不确定这是否与GUI连接问题有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tayeb:

    目前仅BQStudio支持BQ2.4298万。  借助BQ2.4296万,您可以使用在线充电器GUI或产品页面上的软件,网址为 :www.ti.com/.../sluc495

    仅需确认一下, 您的现有设计已正常使用BQ2.4298万。 现在,您在用 BQ2.4296万替换U2B后发现充电问题--那么除了U2B没有其他变化?

    有多少商品出现该问题? 有多少个电池组?

    谢谢!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是BQ2.4298万,假设问题无法解决-有人想尝试用2.4296万替换2.4298万 (尚未充分研究是否兼容)。

    BQ2.4298万正在通电(通过USB),但存在充电问题,如上所述,连接到BQStudio时出现问题。

    我尝试将2.4298万评估原理图与数据表原理图与电路进行比较,并做了一些更改来模拟评估板设置,但仍然无法连接到芯片。

    我们可能会为2.4298万购买评估板,最坏的情况是使用评估板而不是我们的2.4298万电路,但理想的计划是让我们的PCB正常工作,因为板上的其它电路(所有这些都很重要)已经过验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tayeb:

    我建议将以下电路与充电器隔离,然后尝试。 它可能无法正常工作。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    很抱歉回复延迟,我正在同时处理其他问题。 实际上,我可以通过缩短J1F (在上图中)使IC为电池充电,我之前在测试的第一块板上做过这件事,但那个板开始过热,所以我没有在第二块板上尝试。

    我目前正在尝试让IC现在与Battery studio应用程序通信。

    我想知道以下几点:

    -如果未自动检测到该设备,这是否表示存在重大问题,或者是否强制IC连接仍然工作。

    当我选择所需的IC时,屏幕底部会显示一条红色的警告信息“No free adapters are available for use on this system”-->这是否表示IC (原理图)有问题或PC上缺少驱动程序。

    感谢你的所有帮助

    Tayeb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tayeb:

    您是否正在使用ev2400连接bqstudio?  您是否有任何其他可尝试 与之通信的充电器EVM?  

     如果未找到匹配的.bqz,BQstudio将不会自动检测充电器。 您正在使用哪个版本的bqstudio? IC的最高标记是什么?

    连接USB电源时,您能否共享VBUS,SW,SYS,BAT的波形? 连接EV2400时,您可能还需要查看SDA/SCL线路。

    谢谢!

    尼克