主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO, EV2400, BQ2.4296万
您好,
我在测试使用BQ2492RTWR芯片的电源管理电路时遇到一些困难。
连接LiPO电池时,没有充电,我只能假设这是因为更大的问题,即没有任何电流从电路中被消耗。
我尝试过在TI论坛网站上所有与所述芯片相关的其他帖子,希望我所面临的问题要么是常见的问题,要么至少是已经提到的问题。 我认为没有发布过类似的问题,尽管我可能忽略了与我相关的不同问题。
BQ2.4298万的原始设置
<-- USB连接器和电池连接器
<--更改了原始设置以匹配参考设计。
唯一的区别是电阻器连接到Ilim--> 453欧姆而不是317欧姆,并联到热敏电阻的电阻器是30k而不是31.23 K (添加到板上的热敏电阻)。
更改后,唯一的差异是上述2项。
当我连接微型USB电缆(5.03v)时,vsys为4.16v。
当我将3.85 Lipo电池连接到J1E (我们的电池连接器插头)时。 我测量插头针脚处无电流,即使在针脚上有一个额外的50欧姆电阻器(负载)-->电压与电池本身的3.85v相匹配。
我想知道你是否有过这个问题的经历。 显然,蓄电池充电不足很可能与缺少电流有关。
如果我可以提供任何其他信息来帮助进行故障排除,请告诉我。 我将同时处理这个问题。
谢谢你
此致,
Twahidi