主题:TPS2.3753万中讨论的其他部件
在本文档中,您强烈建议使用最小ESR为1欧姆的电容器进行启动:
输入大容量电容器:PoE需要输入大容量电容器为DCDC提供足够的能量。 此电容器需要ESR–最好是电解盖。 但是,可以使用陶瓷,但强烈建议在CAP组和RTN之间使用1欧姆电阻器进行启动。
由于没有这种类型的电容器,我们被迫使用一种电容器模型,其ESR非常小,约为50毫欧(导电聚合物铝固体电解电容器),这使我们怀疑它在启动时可能会导致我们出现的问题。
在我们进行的几次试验中,我们没有发现任何问题。
如果使用ESR如此低的电容器,我们可能会遇到什么问题?
在TPS 2.3753万A的启动过程中,我们会发生什么变化?