This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3753万A:关于TPS2.3753万A控制器开关电源中大容量电容器的串联电阻的重要性的问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097632/tps23753a-question-about-the-importance-of-the-series-resistance-of-the-bulk-capacitor-in-a-switching-power-supply-with-the-tps23753a-controller

部件号:TPS2.3753万A
主题:TPS2.3753万中讨论的其他部件

本文档中,您强烈建议使用最小ESR为1欧姆的电容器进行启动:

 https://www.ti.com/lit/an/slvaf59/slvaf59.pdf?ts=1651083884291&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

输入大容量电容器:PoE需要输入大容量电容器为DCDC提供足够的能量。 此电容器需要ESR–最好是电解盖。 但是,可以使用陶瓷,但强烈建议在CAP组和RTN之间使用1欧姆电阻器进行启动

由于没有这种类型的电容器,我们被迫使用一种电容器模型,其ESR非常小,约为50毫欧(导电聚合物铝固体电解电容器),这使我们怀疑它在启动时可能会导致我们出现的问题。

在我们进行的几次试验中,我们没有发现任何问题。

如果使用ESR如此低的电容器,我们可能会遇到什么问题?

在TPS 2.3753万A的启动过程中,我们会发生什么变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    只要电容器具有ESR,就应该正常。 陶瓷电容器没有ESR,因此需要一个与电容器串联的1欧姆电阻器。 我在实验室中验证了此行为。  

    如果您的设计正常启动,则电容器具有足够的ESR。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用极低的ESR电解电容器,低至0.04 欧姆。
    在几次测试中,控制器启动正常,但由于ESR如此低,我们担心在某些情况下,控制器将不再启动。

    我们应该进行哪些测试来确保我们不会出现失败? 例如,如果环境温度高或低,TPS2.3753万是否可以停止启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jose,  

    接受我的连接请求,我可以向您发送我们的EVM测试列表。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Michael,我已经接受了请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用私人信使发送了测试名单。