This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5131万:输出波纹太大

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097033/tps65131-output-ripple-too-big

部件号:TPS6.5131万

大家好,

您是否会帮助查看原理图设计? 客户反映输出波纹太大。 谢谢。  

此致,

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    您的帖子中没有找到示意图,我看不到它们。 您可以重新连接吗?

    此致,

    辽卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,聊加,

    我在这里再次附上了示意图。 请帮助检查并提供意见。 谢谢!

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我查看了原理图,我可以建议的一项更改是将PSP/PSN (针脚9/11)绑定到GND,而不是绑定到当前绑定的Vin。 当PSP连接到Vin时,在负载较轻的情况下,增压会进入PFM模式,并且会产生大量波纹。 对于波纹敏感型应用,我们建议将PSP/PSN绑定到GND,以便设备保持恒定频率PWM模式,波纹更低且更稳定。

    此致,

    辽卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,聊加,

    感谢您的评论。 您认为增加L1/L2至5.6uH是否也有助于减少纹波(降低电感器p-p电流)?

    您是否有设计工具可以与我分享? 谢谢。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    增加电感器值可能会有所帮助,但我不推荐它,因为它可能会对环路稳定性产生一些影响,并且TI EVM上的所有验证也是通过4.7uH完成的。 我仍然建议将PSP/PSN与GND绑定,以实现更低的波纹。

    此致,

    辽卡