This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210EVM-012

Guru**** 2515435 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210EVM-012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098491/lmg1210-lmg1210evm-012

部件号:LMG1210

尊敬的先生:

我们在测试 LMG1210EVM-012时遇到困难,我们正在使用10伏电源作为输入偏置电源,26伏用于输入直流电源,而PWM信号是方波1MHz的4V p-p,占空比介于20 80 % 之间。我们在 输出中添加了一个电容器47uF。 根据 占空比,我们获得5-19V之间的输出。 您是否知道 为什么我们 在 高占空比时输出电压不是26V?

此致

Yosi Aga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yosi,您好!

    为了获得等于输入的输出,系统需要100 % 占空比,而自举电容器无法维持该占空比。

    谢谢!

    Daniel W