请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMG1210 尊敬的先生:
我们在测试 LMG1210EVM-012时遇到困难,我们正在使用10伏电源作为输入偏置电源,26伏用于输入直流电源,而PWM信号是方波1MHz的4V p-p,占空比介于20 80 % 之间。我们在 输出中添加了一个电容器47uF。 根据 占空比,我们获得5-19V之间的输出。 您是否知道 为什么我们 在 高占空比时输出电压不是26V?
此致
Yosi Aga