This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.694万:BQ4050读取失败且工作错误

Guru**** 2747175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086983/bq76940-bq4050-reading-fail-and-wrong-working

部件号:BQ7.694万
主题中讨论的其他部件: BQ7.693万TIDA-0.1093万TIDA-1.003万ISO1541

您好,  

我使用 TIDA-0.1093万为26S设计了BMS。 但我有不同的结果,如下所示,

在bq7.694万的下一部分中,当不使用regsrc时,每个VC之间的所有电池电压都是正确的。

但使用regsrc时,VC15-VC14:2.10V,VC14-VC12:-0.698V,VC11-VC10B:-0.75V。

如果 未使用regsrc且所有电池电压(VC)均正确,则读数值与输入电压不同。

下面是I2C读取的结果

N[1],电池电压= 3439 mV
N[2],电池电压=3449 mV
N[3],电池电压= 3449 mV
N[4],电池电压=3448 mV
N[5],电池电压=3422 mV
N[6],电池电压=3379 mV
N[7],电池电压= 3465 mV
N[8],电池电压=3450 mV
N[9],电池电压=45 mV
N[10],电池电压=3412 mV
N[11],电池电压= 119 mV
N[12],电池电压= 1919 mV
N[13],电池电压= 3429 mV

我放了cell1,cell13。cell1通道正确,cell13通道不正确,因为我放电时cell13的值没有减少。

我附上了我的原理图,该原理图是 从TIDA-0.1093万中得到的

e2e.ti.com/.../bms_5F00_bps.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我还遇到了regsrc (25V)和regout的问题。如果没有来自regout的负载,当我将13节电池连接到bq7.694万时,有时regout为0V。有时regout为3.3V。

    bq7.694万有什么问题? 有没有理由?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    REGSRC电路在上部设备上看起来正常,但在下部设备上看起来不正确。 例如,REGSRC没有连接所需的电容器。 我还看到了单元连接上的一些问题。 请在7:30左右观看此视频,了解一些要点: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq7.692万-bq76930-and-bq76940 我7.693万我认为7.694万认为您的某些连接不正确。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用bq7.694万从15个单元获取修改的文件。

    13节电池是否正常?

    从 TIDA-0.1093万开始,所有regsrc都是连接的电容器。

    我是否必须将VC5x标签连接到VC5x引脚,将VC10x标签连接到VC10x引脚? 它们已经通过二极管相互连接(VC5引脚到VC5x引脚,VC10到VX10x引脚)。

    他们真的让我感到困惑。 我还添加了修改后的原理图。请帮我完成。

    e2e.ti.com/.../5466.BQ76940-for-13-cells.pdf</s>7.694万

    e2e.ti.com/.../bms_5F00_bps_5F00_v1.1 .pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    顶部设备具有正确的REGSRC电路:

    底部设备没有。 REGSRC应由源随动电路供电,并具有1uF电容器:

    上方设备的电路如下。 VC5X_U是否在某个位置连接到VC5X引脚? VC13X_U是否在某个位置连接到VC10X引脚? 您需要为BQ7.694万提供其中3个单元(请参阅BQ7.694万数据表示例),因为它有3个单元组(VC5X,VC10X,BAT)。 Tida-0.1093万使用BQ7.693万,它只有2个细胞组。  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Matt:

    我修改了PCB,并将其连接为您的评论。 但bq7.694万芯片不适用于REGOUT并与I2C进行了通信。 我觉得芯片是坏的。

    因此,我连接了修改的电路。

    我以前测试过BQ769.4003万DBTR,现在测试 过BQ769.4006万BTR。

    问题1.  除   CRC功能外,BQ769.4003万DBTR和BQ769.4006万DBTR之间是否有任何差异?

    问题2.是否可以使用 BQ769.4006万DBTR代替 BQ769.4003万DBTR?

    我刚刚跟随 TIDA-0.1093万

    您提到我需要连接1uF盖

    请帮我完成。 没有你们的帮助,我什么也做不了。

    是否可以修改我的附件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Matt:

    我找到了13节电池的参考TIA-1.003万和bq7.694万。它们在VC5和VC5X之间,VC10和VC10X之间不使用二极管。

    但 在TIDA-0.1093万上,VC5和VC5X,VX10和VC10X之间有二极管

     以下哪一项是TIDA-0.1093万 和 TIDA-1.003万之间的正确答案?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    很遗憾,Matt目前正在度假。 他将能够在3月31日之前回复您的查询。

    谢谢,Sid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:  

    需要二极管。 它们出现在第3页的TIDA-1.003万上。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Matt:

    我以前测试过BQ769.4003万DBTR,现在测试 过BQ769.4006万BTR。

    问题1.  除   CRC功能外,BQ769.4003万DBTR和BQ769.4006万DBTR之间是否有任何差异?

    问题2.是否可以使用 BQ769.4006万DBTR代替 BQ769.4003万DBTR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表所示,这两个器件具有不同的I2C地址,CRC在03上启用,但在06上未启用。 如果对MCU代码进行了更改以考虑这两种情况,则应该可以同时使用这两种方法。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Matt:

    感谢您的快速回复,即使您正在度假。

    快乐的假期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt。

    我 未能使用bq7.694万为26s1p实现BMS。 现在我修改了 所有文档。 请检查我的设计连接,因为我已经面对PCB的Troble。

    Thankse2e.ti.com/.../e_2D00_bike_5F00_bms.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    这看起来更好。 请参阅下面的备注:

    R200R应为0欧姆(很难在原理图中看到是否正确)
    看起来C91和C28是相同的-只能使用一个
    看起来C97和C69相同-只能使用一个

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Matt:

    我用你的推荐和TIDA-1.003万修改了26个细胞的设计,然后检查了几次。

    TIDA-1.003万使用 N通道FET进行单元平衡,但我使用 P通道FET,因为 TIDA-0.1093万使用 P通道FET。  但我以前也有同样的结果。

    我附上了修改过的原理图。

    e2e.ti.com/.../e_2D00_bike_5F00_bms_5F00_v2.pdf

    我用块读数读取电池电压,如下所示,

    N[1],电池电压=2656 mV十六进制[1b03]
    N[2],电池电压=2755 mV十六进制[1c16]
    N[3],电池电压=2983 mV十六进制[1e18]
    N[4],电池电压=2876 mV十六进制[1d11]
    N[5],电池电压=2957 mV十六进制[1e18]
    N[6],电池电压=3191 mV十六进制[20a2]
    N[7],电池电压= 3260 mV十六进制[21a5]
    N[8],电池电压=3269 mV十六进制[21a5]
    N[9],电池电压=42 mV十六进制[42]
    N[10],电池电压=3270 mV十六进制[21a5]
    N[11],电池电压= 3218 mV十六进制值[20a2]
    N[12],电池电压= 992 mV十六进制[97d]
    N[13],电池电压= 40 mV十六进制[42]
    蓄电池电压= 3.1434万 mV

    我读取N[9]电池电压,如下所示,

    电池电压= 42 mV

    因此,从bq7.694万读取数据的代码中没有错误。

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    您是否尝试读取了N[14]和N[15]?

    N[9]和N[13]在原理图中短路,因此您可能需要调整读取电池电压的寄存器。

    此致,

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Matt:

    Thansk,以获得您对单元格阅读的建议。

    我对bq7.694万有好奇的问题。

    当我通过TS1激活较低的bq7.694万以使用REGOUT作为CPU电源时,单元12,cell13,cell25和cell26的测量值为-0.7V。

    但我使用外部3.3V的CPU,较低的bq7.694万运行良好。

    当我使用REGOUT (使用上拉式)时,上bq7.694万出现了与下bq7.694万相同的问题。 如果我使用外部3.3V电源,就可以了。

    我在使用较低的bq7.694万时遇到了另一个问题。

    D19阳极从地面测得21.3V,而D19阴极测量为44.3V。

    D20 阳极从地面测得22.3V电压,而D20阴极测量电压为21.5V。

    D21阳极从地面测得16.92V,而D21阴极测量结果为16.8V。

    bq7.694万是否损坏?

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    这种行为很奇怪。 REGOUT驱动的电流是多少? 是否在数据表限制范围内? 它是否用于驱动CPU以外的任何其它电路?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    该设计几乎与 TIDA-0.1093万相同。 使用的CPU为3mA。 如果CPU开始访问bq7.694万, 则使用万用表测量VC14和V15 -0.7V。

    较高的bq7.693万与较低的bq7.694万相同。较高的一面使用REGOUT来驱动最大使用3.5mA的ISO1541。

    ISO1541 在 TIDA-0.1093万中使用。当我使用外部3.3V的上端和下端电压时,VC14和VC15工作良好。

    我在使用较低的bq7.694万时遇到了另一个问题。 虽然我使用了外部3.3V,但我也有同样的两个印刷电路板与折叠式印刷电路板。

    D19阳极从地面测得21.3V,而D19阴极测量为44.3V。

    D20 阳极从地面测得22.3V电压,而D20阴极测量电压为21.5V。

    D21阳极从地面测得16.92V,而D21阴极测量结果为16.8V。

    bq7.694万是否损坏?

     

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    是否可以尝试更换BQ7.694万设备之一以查看问题是否仍然存在?

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Matt:

    我 更换了其中一个BQ7.694万器件。  解决了较低的bq7.694万。 但是在使用REGOUT时,VC14和VC15仍然存在问题。

    我测试了低bq7.694万的REGOUT,具有电负载和使用外部3.3V的万用表。 如果我使用2mA~10mA,则会出现同样的现象   ,VC14和VC15存在问题。  

    最后,我发现电路存在故障,REGSRC与 D19阳极相连。 连接到Cell13后,它工作正常。

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    很高兴听到这个问题得到了解决!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Matt:

    在p_channel和n_channel之间执行单元平衡电路的功能是否与下图相同?

    n channel fetp channel fet

    如果我要为Cell0-Cell 1执行单元平衡, 则通过设置[CB1]启用了VC1–VC0,因此Q1 (n通道FET)已打开,Q17B (p通道FET)已打开。

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    是的,在这两种情况下,它都应该是相同的寄存器设置。 本应用报告中图5和图6上的段落对此进行了更详细的解释: https://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Matt:

    感谢您的回复。

    我无法理解电荷检测功能。 我测量了充电器连接和断开之间的电压,如下图所示。

    I已将万用表的通用探头连接至BAT-。

    2.9MOhm在BAT-和BAT-之间的电阻值为高。 DISCHG和CHG FET已关闭。  reference_TIDUC43A提到,当连接充电器时,CHG_DET可以是2.8V。

    我认为在检测到CHG_DET后,MCU会打开CHG FET。 另外,在检测到load_rm_DET后,MCU将打开DCHG FET。

     在CHG和DCHG FET打开后,如果我连接负载或充电器。 这将导致火花和消磁。

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    我很抱歉有很多问题。

    我发现VC5X_B在 TIA-0.1093万和 TIA-1.003万之间的连接不同

       

    哪一项是正确的? 有何区别?

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我想你可能不小心粘贴了两次相同的图像。  

    此线程可能对此问题有帮助,但:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/59.9359万/bq76940-stack-2-x-bq769x0-together</s>7.694万

    此致,

    马特