Other Parts Discussed in Thread: ISO1541
主题中讨论的其他部件: BQ7.693万, TIDA-0.1093万, TIDA-1.003万, ISO1541
您好,
我使用 TIDA-0.1093万为26S设计了BMS。 但我有不同的结果,如下所示,
在bq7.694万的下一部分中,当不使用regsrc时,每个VC之间的所有电池电压都是正确的。
但使用regsrc时,VC15-VC14:2.10V,VC14-VC12:-0.698V,VC11-VC10B:-0.75V。
如果 未使用regsrc且所有电池电压(VC)均正确,则读数值与输入电压不同。
下面是I2C读取的结果
N[1],电池电压= 3439 mV
N[2],电池电压=3449 mV
N[3],电池电压= 3449 mV
N[4],电池电压=3448 mV
N[5],电池电压=3422 mV
N[6],电池电压=3379 mV
N[7],电池电压= 3465 mV
N[8],电池电压=3450 mV
N[9],电池电压=45 mV
N[10],电池电压=3412 mV
N[11],电池电压= 119 mV
N[12],电池电压= 1919 mV
N[13],电池电压= 3429 mV
我放了cell1,cell13。cell1通道正确,cell13通道不正确,因为我放电时cell13的值没有减少。
我附上了我的原理图,该原理图是 从TIDA-0.1093万中得到的。