This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25.6402万:Ucc25.6402万

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094971/ucc256402-ucc256402

部件号:UCC25.6402万
主题中讨论的其他部件: Tida-1.0015万UCC25.6301万

您好,我正在使用 TIDA-1.0015万。 我们使用 的是用于LLC的UCC25.6402万 (经过相关修改),而不是 UCC25.6301万。

但我在HO门观察34个脉冲,而不是在数据表中提到的16个脉冲。

您能提供帮助吗?

-Pravin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pravin:

    感谢您与我们联系。

    在什么负载功率(百分比)下,您看到34个脉冲? 是否可以 降低负载功率并再次计算脉冲数?  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,

    这是空载(0 % 电源)情况。 如果施加负载(>约2 %) ,脉冲 将正常为16个数字,

    此致

    Pravin Khisti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pravin:

    您能否在 两种情况下共享波形(输出电压,输出电压,输入电压,低电压,FB电压)? 您能否告诉我您使用的BMTH和BMTL值?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta

    我将检查并恢复。

    此致

    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,

    首先,由于主板由于某些损坏而无法正常工作,并花了一些时间将其恢复到该级别,因此对延迟响应表示抱歉。

    以下是波形。 BMTH = 0.595V BMTL= 0.356V,RLL/SS高分辨率390kohm和RLL/SS低电阻器=190kohm

    此致

    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pravin:

    感谢您分享波形。  

    突发数据包中的脉冲数取决于FBreplica信号BMTL阈值。

    正如您在上面的屏幕截图中所看到的,它不需要精确为16。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Manikanta,

    感谢您的支持。

    此致

    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Manikanta,

    我们调整了上下RLL/SS,现在我们得到了16个脉冲。

    但现在我们面临的问题是:@100V交流输入 当我们逐步增加负载时,电源将关闭@11ADC输出。  

    总电压从394V降至256V,SMPS进入Hiccup模式(继续尝试接通)。

    但@ 230V交流输入,在满负荷下工作正常(21ADC)。  当PFC停止时,总电压急剧降低。  

    我们独立测试了LLC,它在390V DC和21ADC负载下工作正常。 我们使用PFC电感器值(150 uh和235 uh),但结果相同。

    哪里可能出错?  

    此致

    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pravin:

    在更换LL/SS电阻器之前,转换器是否在100AC输入电压下工作?  

    当blk低于BLK停止阈值时,我希望转换器在自动打嗝模式下工作。 因此,问题似乎出在PFC方面。  

    当您回答我的问题时,我将在此主题中添加PFC专家。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,

    我们解决了这个问题。 交流电源电流限制是原因。 现在,当我们设置交流电源的电流限制时,我们能够获得21A直流连续电流

    达到最大可能。

    此致

    Pravin Khisti