主题中讨论的其他部件: Tida-1.0015万, UCC25.6301万
您好,我正在使用 TIDA-1.0015万。 我们使用 的是用于LLC的UCC25.6402万 (经过相关修改),而不是 UCC25.6301万。
但我在HO门观察34个脉冲,而不是在数据表中提到的16个脉冲。
您能提供帮助吗?
-Pravin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我正在使用 TIDA-1.0015万。 我们使用 的是用于LLC的UCC25.6402万 (经过相关修改),而不是 UCC25.6301万。
但我在HO门观察34个脉冲,而不是在数据表中提到的16个脉冲。
您能提供帮助吗?
-Pravin
您好 ,Manikanta,
我们调整了上下RLL/SS,现在我们得到了16个脉冲。
但现在我们面临的问题是:@100V交流输入 当我们逐步增加负载时,电源将关闭@11ADC输出。
总电压从394V降至256V,SMPS进入Hiccup模式(继续尝试接通)。
但@ 230V交流输入,在满负荷下工作正常(21ADC)。 当PFC停止时,总电压急剧降低。
我们独立测试了LLC,它在390V DC和21ADC负载下工作正常。 我们使用PFC电感器值(150 uh和235 uh),但结果相同。
哪里可能出错?
此致
普拉文