This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:输入的高侧和低侧MOSFET损坏

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087386/lm5176-high-side-and-low-side-mosfets-of-input-are-damaged

部件号:LM5176
主题中讨论的其他部件: CSD1.7573万Q5BCSD1.8532万Q5B

大家好,

我设计了一个使用LM5176的超级电容器充电器。

此充电器的输入为12V铅酸蓄电池,输出为超级电容器 (300F/16V)。

我基本上遵循TI提供的原理图和布局指南,我只是更改了输出电压反馈电阻,从12V产生16V电压。

I使用的MOSFET都是CSD1.7573万Q5B,TI用户指南也推荐了它。

我已经售出了大约3000套产品,但我收到了大约10套产品,这些产品是由同样失败的客户退回的。

故障是  输入的高侧和低侧MOSFET损坏。

有些故障发生在几天内 ,有些故障发生在几个月内。

此充电器每天将为超级电容器充电2次 (平均)。

顺便说一句,一些电流感应电阻同时也被破坏。  

所有产品都在发货前进行检查,因此故障在几次使用后产生。

我无法在实验室中重现此故障。

如何解决这一低产量率问题?

e2e.ti.com/.../8802.LM5176.pdf</s>5176.

谢谢,此致。

Edgar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Edgar:

    感谢您使用E2E论坛。

    当正确理解时,左侧(降压侧)的两个FET都已损坏。

    您能否在工作板上探测两个FET的门信号。

    如何控制启用? 如果输入电压低于12伏,是否可以启用LM5176。

    谢谢!

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    感谢您的回复。

    CH1和CH2是降压侧的门驱动信号。

    CH3和CH4是增压侧的门驱动信号。  

    图1 ~图3是不同模式(降压,降压-升压和升压)下的波形。

    LM5176由5V MCU直接启用,我认为输入电压始终高于10V。 (根据铅酸蓄电池的最小电压)

    谢谢,此致,

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Edgar:

    感谢您的详细信息。

    您是否可以放大,以便可以正确看到一个极中开关之间的死机时间。

    谢谢!

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    有关详细信息,请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../LM5176_5F00_Waveform.pdf

    谢谢,此致,

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Edgar:

    我忘了提到,高侧FET需要对离子源进行差分测量。

    尽管如此,看起来高侧的下降边缘非常接近低侧的上升边缘。

    这可能与高侧的2个FET和低侧的1个FET有关。  

    您可以通过在低侧添加一个小门电阻器来尝试平衡这一点,但您应该将其与二极管(从FET到LM5176)并联,以获得快速下降的边缘。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    我已通过测量降压端的每个Vgs和VDS来重新测量波形(也在降压模式下工作,具有18V输入和16V输出开路负载)。

    CH1是高侧的Vgs,CH2是低侧的Vgs,CH4是低侧的VDS (用于传导判断)。

    左边的图片是以全带宽度量的,右边的图片是 以 20MHz带宽度量的。

    以下是带有0欧姆门电阻器的波形。

    以下是带有3.3欧姆门电阻器的波形。

    我认为根据波形,原始0欧姆是正常的,但我发现输入电流略高于3.3欧姆。

    输入电流为0欧姆:66mA

    输入电流为3.3欧姆:65mA

    输入电流为10欧姆:64mA (但由于低转换率,Vgs在低占空比下无法达到最大电压(7V VCC))

    这种现象是由 开关过程中的临时短电流(高侧MOSFET和低侧MOSFET同时导通)引起的吗?

    您认为我的案例的根本原因是否仍然是门驱动信号不平衡?  

    谢谢,此致,

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Edgar:

    感谢您提供新的示波器图,这将显示更多详细信息,我将修改我对重叠栅极驱动的第一个判断。

    随着开关转换时间的延长,效率随着(更高)栅电阻器的增加而降低,这将导致更多的损失。

    但正如刚才提到的那样,这似乎不是这里的问题。

    所以,我们将回到起点。

    您是否尝试修复其中一个损坏的板并再次检查那里的信号?

    您的示意图显示12A的输出电流。 这是可以在此处看到的峰值电流吗?

    充电超电容是否可能在短时间内消耗较高的电流?

    (如果在DCDC启动后将Super Cap连接到电源,则可能会发生这种情况。)

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    效率测试结果不适合正常情况,因为 在 这种情况下,较高的门电阻器的损耗更小(效率更高)。

    这就是为什么我想与大家分享,以找出原因,尽管只有细微的差别。  

    输入电流为0欧姆:66mA >输入电流为3.3欧姆:65mA > 输入电流为10欧姆:64mA

      这种情况下,是否应将栅极电阻更改为3.3欧姆或保持0欧姆?  

    我尝试通过更换损坏的MOSFET和电流感应电阻器来修复一些损坏的电路板,但 它们 也无法产生稳定的输出电压。

    我将尝试查找 损坏的电路板并再次进行分析。

    我使用此电路为Super Cap充电,大约为16V/12A,所以我使用4mohm电流感应电阻器来控制输出充电电流(CC模式)。

    此参数也与EVM相同。

    由于超电容为0V至16V,12A是CC模式下的正常电流。

    Super CAP始终连接到LM5176的输出,我控制EN引脚以对Super CAP充电或不充电。

    当EN引脚被拉高时,会发现峰值电流,但我认为在实验室环境中,过冲是可以接受的。

    以下是EN引脚拉高时的波形。

    CH1是输入,CH2是输出,CH3是EN引脚电压,CH4是输出电流。  

      

    我发现在软启动过程中存在反向电流。

    我想降低过冲电流,所以我放大了软启动电容器。

    过冲电流减小,但反向电流也延长,如下所示。

    我用电源来做这个实验,所以这个结果的输入比电源要高,这是相当奇怪的。

    我认为这是LM5176的错误占空比造成的,因此降压模式(至输出)被转到反向增压模式(至输入)。

    这些反向电流在某些特定情况下是否会损坏电路?

    谢谢,此致,

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Edgar:

    让我进一步探讨这一点--明天还会再来。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Edgar:
    您是否还可以共享您的设计原理图-上面所附的原理图似乎只是TI EVM。
    它看起来很奇怪,因为在SS期间,增压高侧FET未打开。 只有车身二极管导电。 如何产生负输出电流?

    您能否分享 更多有关12伏蓄电池性质的详细信息。 它是否与汽车电池类似?

    负载跳跃期间输入电源的行为是什么? 输入电压是否会变得过高以损坏FET?

    即使是高于V_DS限值的短峰值也会随着时间的推移而损坏FET,并导致导线断开或短路。 这也会破坏第二个FET。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    我只使用 LM5176从12V电池(车载电池)为超级电容充电,并且使用MCU在我的产品中启用LM5176。

    蓄电池应该非常稳定,没有任何电压峰值或过压。

    波形I显示您仅使用LM5176,没有任何电路,我连接EN引脚以启用LM5176。

    我使用0.1uF SS电容器重新测量SS程序,如下所示。

    CH1是降压侧高侧的Vgs,CH2是增压侧高侧的Vgs,CH3是EN,CH4是输入电流。

    以下 是负载开路(0V)的波形,降压开关启动后CH2打开。  

     输入电流和增压侧的高侧MOSFET均正常。

    以下 是带有超电容(7~8V)的波形,并且CH2在 降压切换启动之前打开。  

     增压侧的输入电流和高侧MOSFET都异常。  

    高侧MOSFET在切换之前打开,因此显示反向电流。

    我在开路负载下将输出预充电至7V,然后重新开始, 然后反向电流再次显示如下。

    我认为LM5176在 我的情况下输出电压不是零时无法正常工作。

    你有什么看法? 我是否应该对我的产品进行一些修改?

    谢谢,此致,

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Edgar:

    还有两个问题我尚不清楚:

    ——您使用的是汽车电池,因此我认为这一应用程序是在汽车或类似系统中使用的,这是正确的。 此类应用环境可在负载跳跃(例如发动机启动)时获得极高的电源电压。 甚至可以超过40V。

    -根据共享原理图,您的软启动时间应为15毫秒,但从示波器图解中,这要短得多-看起来在0.3毫秒的范围内。

    为了正确地上升并避免负电流,软启动时间的尺寸应正确。 如果没有此功能,则开机可能会有点颠簸,因为过电流关闭将反复触发。

    因此,回顾一下您的原理图将会非常有帮助。

    请在所有可能的条件下检查实际应用环境中的电源系统,确保其低于FET的最大额定值(有一定的余量)。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    1.根据我的实际经验,12伏车用电力系统没有这样高的电压(> 20伏)。 正常电压约为12.6V至14.6V。 我认为MOSFET高电压故障的风险对于 CSD1.7573万Q5B (30V)来说非常低。 此外,我的产品中的MCU在打开LM5176为超级电容充电之前,会检查输入电压(12V电池)是否稳定。

    2.我重新进行开载实验以检查 软启动时间,但 这次测量的输出电压(CH4)如下。 软启动时间与理论几乎相同。

    (CH1是降压侧高侧的Vgs,CH2是增压侧高侧的Vgs,CH3是EN,CH4是输出电压。)

    3.我的设计与TI EVM相同。 您认为我应该降低切换频率,增加软启动时间(但使用较长的反向电流)还是执行其他操作以获得更稳定的性能? 如果是,请 告知 一些参数以进行 初始猜测。

    谢谢,此致,

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Edgar:

    请查看此文档,其中引用了汽车规格并列出了最重要的参数:

    汽车用12V和24V电池输入保护参考设计

    注意:CSD1.7573万Q5B的ABS最大额定值 为30V。 因此,即使是高于此水平的短脉冲流也会使设备承受超过极限的压力,并且在某个点会导致设备中断。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    感谢您参考保护设计。 我将在下一个产品中进行设计。

    由于价格和交货时间的原因,我的产品有两个版本。 旧版本使用CSD1.8532万Q5B作为降压侧MOSFET (与TI EVM相同),新版本使用CSD1.7573万Q5B作为降压侧MOSFET (价格和交货时间更好)。
    这就是为什么我在原理图中写了CSD1.8532万Q5B/CSD175。

    我检查了日志,发现CSD1.8532万Q5B (40V)版本也已损坏。 因此,在我的案例中,过压故障不是MOSFET损坏的主要原因。

    顺便说一句,我发现了一块破碎的板。 降压端MOSFET均损坏(短路),电流感应电阻器(R1和R7)损坏(打开)。 增压端MOSFET性能良好("漏极至源极"开路,"漏极至漏极"为二极管电压)。

    我将在下周重新处理这些损坏的部件并重新测量信号。

    谢谢,此致,

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    我修理了损坏的电路板,它不能正常工作。 高压侧驱动信号和输出电压如下所示。

    CH1是降压侧高侧的Vgs,CH2是增压侧高侧的Vgs,CH3是输出电压,CH4是输入电流。

    输入由12伏电源提供。 输出电压I设置应为16V,但仅为4V。

    我还测量了4通道驱动信号,如下所示。

    CH1是降压侧高侧的Vgs,CH2是增压侧高侧的Vgs,CH3是 降压侧低侧的Vgs,而CH4是 增压侧低侧的Vgs。

    LM5176的VCC只有4V (不是典型的7.35V),因此我认为LM5176中的调节器已损坏 ,VCC的4V来自输出。

    根据数据,损坏的VCC是 导致此主板损坏的原因。

    但是,我不知道导致VCC损坏的原因。

    请帮助我找出并调整它。

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Edgar:

    只需再次检查原理图,但看不到明显的错误。

    我还想了解这一假设,即Vcc失败导致了最后的中断。

    您是否有任何明确的迹象证明此失败。 我不知道根本原因和副作用是什么。

    那么,我们如何才能确保Vcc首先发生故障,FET因此而损坏,而不是相反?

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    我的假设是,发生故障的VCC可能导致MOSFET无法在饱和区域运行。 在这种情况下,Vgs仅获得4V,接近  CSD1.8532万Q5B的Vth。 因此MOSFET 将获得更大的RDSon,而I2R将变得更大(热量更大)。 最终MOSFET将被损坏(无法关闭)。 当两个MOSFET同时打开时,转换器将会短路。

    我认为我的示意图中的Q1和Q2是第一个损坏的零件。 在降压模式下,它们会导致Q3和R7损坏。  由于降压模式充电过程无法完成,由于超级电容(输出)和蓄电池(输入)之间的电压差较大,大电流也会通过Q5和R1的主体二极管流入超级电容。 因此,R1会被这大电流破坏。

    所有MOSFET的rg均为0欧姆。 这是否会导致较大电流为所有MOSFET的Qg充电并损坏VCC (驱动源)?

    此外,损坏的VCC是否会导致输出电压错误?  

    谢谢,此致,

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Edgar:

    我同意,如果Vcc失败,将导致您上述行为。

    在另一侧,如果(尤其是) 低侧FET损坏,它们将在栅极和源极之间短路,这也会使LO1对GND短路。

    由于Vcc是低压侧驱动器的来源,其固定至GND的驱动器短路,因此也可能导致Vcc线性稳压器降级。

    我将检查是否会发生这种情况- 但为此,我可能需要一些时间。

    是的,不工作的Vcc也可能是输出电压错误的原因,因为这也会影响内部参考电压。

    再次强调:我已经检查了附在第一个线程上的原理图-这是TI EVM的原理图。

    如果您的电路,请分享原理图。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    我在产品中使用了与TI EVM相同的原理图,BOM和布局,因此原理图与TI EVM相同。  

    我只添加了一个MCU,它位于其它板上,通过LM5176的EN引脚控制开/关。

    如果 您需要我的主板的其他数据进行分析,请告诉我。

    此致,

    Edgar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Edgar:

    感谢您的更新,很抱歉此线程被卡了一段时间。

    我仍然有一个很强的假设,即损坏是由供电系统过压导致的过压造成的。

    您是否有机会对此进行进一步调查?

    您是否知道  故障系统的使用位置? 您能否检查该系统上的耗材是否确实如预期的那样?

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    感谢您的回复。

    我的产品用于汽车电池。 我测量了一些导致我的产品出现故障的汽车,但电压 正常(均低于16V)。 我也换了新的车,到目前为止没有投诉。

    总之,我会将您的建议(电压保护和重叠驱动)纳入下一个设计中,并观察产量。 我将关闭此线程。  感谢你的帮助。

    此致,

    Edgar