主题中讨论的其他部件: CSD1.7573万Q5B, CSD1.8532万Q5B
大家好,
我设计了一个使用LM5176的超级电容器充电器。
此充电器的输入为12V铅酸蓄电池,输出为超级电容器 (300F/16V)。
我基本上遵循TI提供的原理图和布局指南,我只是更改了输出电压反馈电阻,从12V产生16V电压。
I使用的MOSFET都是CSD1.7573万Q5B,TI用户指南也推荐了它。
我已经售出了大约3000套产品,但我收到了大约10套产品,这些产品是由同样失败的客户退回的。
故障是 输入的高侧和低侧MOSFET损坏。
有些故障发生在几天内 ,有些故障发生在几个月内。
此充电器每天将为超级电容器充电2次 (平均)。
顺便说一句,一些电流感应电阻同时也被破坏。
所有产品都在发货前进行检查,因此故障在几次使用后产生。
我无法在实验室中重现此故障。
如何解决这一低产量率问题?
e2e.ti.com/.../8802.LM5176.pdf</s>5176.
谢谢,此致。
Edgar。