This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:过压保护级别

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097191/tps543c20-overvoltage-protection-level

部件号:TPS543C20

您好,

我的客户遇到过电压保护级别不恒定的问题。

当VREF为0.6V时,根据 下表,他们认为OVP的电平最大为1.05V VOUT。

如果VOUT = 1.05V,则"关于0.729 "将输入到RSP引脚。

但是,当实际VOUT为1.1V至1.13V时,OVP工作。

请告知此症状的原因。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好JH:  

     该器件将RSP引脚电压与内部可选预设电压进行比较。 如果我理解您的设置,您使用VSEL res=0选择0.6V作为VREF。 然后使用SRP上的电阻分配器设置VOUT。  在这种情况下 ,OVP 将为 目标预设VOUT的113 % 至121 % (最小值和最大值)(典型值= 117 %)。   

    10.6VREF上的OVP将为 0.678V至0.726V之间的任意值。 您只需将其扩展到RSP目标值,即可在RSP引脚上找到OVP。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tahar:

    感谢您的回复。

    客户将检查OVP是否在0.678V ~ 0.726V的RSP引脚输入电压下工作。

    他们还有其他问题。

    请告诉我们可能导致TPS543C20电源状态良好警报的所有情况。

    此致,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:  

    如果输出电压超出目标值的±Ω 12 % ,则在内部延迟后,电源良好信号将变为低电平。

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tahar:

    如果TPS543C20的内部热关闭是由于过热保护造成的,PG信号会发生什么情况?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:  

    在热关机中,电源转换停止,输出电压超出目标值的±12 % ,电源良好信号变为低电平。

    谢谢  

    Tahar