您好,
我的客户遇到过电压保护级别不恒定的问题。
当VREF为0.6V时,根据 下表,他们认为OVP的电平最大为1.05V VOUT。
如果VOUT = 1.05V,则"关于0.729 "将输入到RSP引脚。
但是,当实际VOUT为1.1V至1.13V时,OVP工作。
请告知此症状的原因。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好JH:
该器件将RSP引脚电压与内部可选预设电压进行比较。 如果我理解您的设置,您使用VSEL res=0选择0.6V作为VREF。 然后使用SRP上的电阻分配器设置VOUT。 在这种情况下 ,OVP 将为 目标预设VOUT的113 % 至121 % (最小值和最大值)(典型值= 117 %)。
10.6VREF上的OVP将为 0.678V至0.726V之间的任意值。 您只需将其扩展到RSP目标值,即可在RSP引脚上找到OVP。
谢谢!
Tahar