This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.594万:用于所有故障的TPS2.594万A自动重试?

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098297/tps25940-tps25940a-auto-retry-for-all-faults

部件号:TPS2.594万

您好,Kunal,

很抱歉,我在删除旧电子邮件时看到了您对我的询问的最后回复。  

因此,TPS2.594万L (eFuse )与电源分开,但VIN (12V)确实来自主PSU (上游)。   用作风扇托盘(下游)的热插拔电源控制器的eFuse。  这意味着它用于将风扇托架和某些继电器的12伏主电源与12伏电源分开。  因此eFuse正在执行它的工作,但当抽取导致故障,并且下游风扇托架和继电器电源因故障中断时,这种情况非常罕见。  上游的12伏都还可以。   

我在风扇启动的很短的时间内使用VIN = 12伏和最大稳定状态为1A和2A的eFuse电流。  提取故障eFuse电流接近0.8A。

此致,

Davey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Davey:

    是 ,一旦排除故障事件,TPS2.594万A将自动重试所有故障。 如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,

    Rakesh