请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2.594万 您好,Kunal,
很抱歉,我在删除旧电子邮件时看到了您对我的询问的最后回复。
因此,TPS2.594万L (eFuse )与电源分开,但VIN (12V)确实来自主PSU (上游)。 用作风扇托盘(下游)的热插拔电源控制器的eFuse。 这意味着它用于将风扇托架和某些继电器的12伏主电源与12伏电源分开。 因此eFuse正在执行它的工作,但当抽取导致故障,并且下游风扇托架和继电器电源因故障中断时,这种情况非常罕见。 上游的12伏都还可以。
我在风扇启动的很短的时间内使用VIN = 12伏和最大稳定状态为1A和2A的eFuse电流。 提取故障eFuse电流接近0.8A。
此致,
Davey