This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7411万-G1:有关BQ2.7441万-G1A/BQ27411-G1A子2.7411万子位的问题

Guru**** 1132100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095614/bq27411-g1-questions-regarding-bq27441-g1a-bq27411-g1a-subsitutions

部件号:BQ2.7411万-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

您好,

在之前的一个主题中,我问我们是否可以使用 BQ2.7411万-G1A直接替代我们在产品中使用的BQ2.7441万-G1A。  此开关的原因是组件短缺。  

我知道其中一个是组侧(BQ2.7411万-G1A),另一个是系统侧燃油表(BQ2.7441万-G1A)。 但是,我们产品的用户无法取出电池,因此电池组侧的燃油表基本上不会出现问题,因为电池保持连接。  在这个论坛上,我被告知它们是引脚对引脚兼容的,无需重新编程,因为两个燃油表的命令是相同的。  

现在,我们收到了第一批新的BQ2.7411万-G1A燃油表,似乎也存在一些问题。 我能够设置电池容量,正确报告电压级别,正确报告温度级别,但"剩余容量"始终报告电池已充满电,"荷电状态"保持在100 % ,"健康状态"保持在0 % ,无论这些变量的实际状态如何。 您是否知道发生这种情况的原因,以及我们可以做些什么(如果有)来使电池电量,荷电状态和健康状态随时间正确更新? (我们现在只能通过I2C访问芯片,因此OTP不是选项。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kornelis,

    您会更新仪表上的哪些参数? ROM仪表在启动时始终需要一些初步更新。 您是否确保两台设备更新的项目的数据闪存位置相同?

    两个仪表都运行阻抗跟踪,默认情况下使用相同的chem ID,因此测量结果应该相似。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复。  在我们深入了解之前,您是否介意验证此引脚输出配置是否也适用于BQ2.7411万?  由于我被告知它们是引脚对引脚兼容的,我只是让董事会用BQ2.7411万替换BQ2.7441万。 从引脚输出配置来看,我能看到的唯一可能的问题是引脚12被拉至VDD (1.8V)。 这是BQ2.7441万的GPOUT引脚和BQ2.7411万的PROG引脚。  将引脚12拉至1.8V时,BQ2.7441万从未出现任何问题。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的设备启动顺序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kornelis,

    您应按照数据表中的规定配置PROG引脚,只能在编程时将其拉起。 它可能会干扰设备的运行,您是否可以尝试移除上拉并检查运行情况?

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:
    感谢您的回复。  数据表建议通过1MEG电阻器将PROG引脚绑定到GND。  遗憾的是,我无法简单地断开图BQ2.7411万_Current上的上拉电阻(R24)并将其绑定到GND。  我可以将引脚12 (GPOUT/PROG)直接绑定到GND (参见图BQ2.7411万_option1 ),或者将引脚12绑定到引脚10 (如BQ2.7411万_option2中所示),然后将两个GND都绑定到R22。  选项2可能有阴影,因为它会将DO关联到IO引脚。  第三个选项是只需让引脚12保持未连接。
    如果有的话,这三种选择中的哪一种是可以接受的解决办法?

    BQ2.7411万_电流

    BQ2.7411万_option1.

    BQ2.7411万_option2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:  
    我实际上设法从VDD上断开引脚12 (PROG),并通过1MEG电阻将其连接到GND。  这没有任何改变。  问题仍然出现:
    1. SOH持续报告0 %
    2. SoC持续报告100 %
    3.剩余电量持续报告电池已满。
    我亦想指出,BQ2.7411万的数据表对如何处理这个引脚有些含糊。  在第6节中,建议通过1MEG电阻器将引脚12连接至GND。   但是,它接着说,在对设备进行编程后,如果意外关机,应将其连接到SDA线路。  这可能是问题吗?  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kornelis,

    仪表还使用此针脚从关机状态唤醒,如果切换为高电平,它将唤醒仪表。 我不认为这是问题所在。 如果 原理图中没有其他差异,则很可能是测量的结果。 是否可以从两台设备共享.gg文件?

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:
    我不确定如何获取.gg文件。  之前,BQ2.7441万-G1A只是即插即用,所以我们从未处理过。  我们会提供一些基本设置,如容量等,我们很好。  如何获取.gg文件? 对我们来说,访问BQ2.7441万或BQ2.7411万的唯一方法是通过I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kornelis,

    在大多数情况下,对于ROM仪表,我们不需要EV2400和BQStudio来设置仪表,但它有助于调试方案。

    您是否可以确认驱动程序正在写入启动时启动的设置例程的正确内存位置? 完成此操作并发送软重置后,仪表应获取OCV并预测SOC。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:
    这些函数调用以及我在某一天发送给您的定义与BQ2.7441万和BQ2.7411万数据表完全一致。
    请告诉我您的想法。 :-)
    谢谢!

    Kornelis


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kornelis,

    我今天将详细了解一下,我仍然建议购买EV2400以帮助调试,很高兴确认您编程的设置符合您的预期,并且EV2400已被许多人使用并经过了全面测试。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kornelis,

    很抱歉耽误时间,我没有足够的可视性来了解用于确定仪表中设置的内容的代码。 如果量表中的所有配置正确,则使用EV2400将是最简单的调试方法。

    如果两个仪表具有相同的CHEM ID和Ra表,则当它们使用OCV执行SOC模拟时,两者的结果应该非常相似。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们找到了。  确实需要为BQ2.7411万手动初始化更多的值,BQ2.7441万已经初始化了这些值。  将这些值设置为与BQ2.7441万相同的值似乎现在起作用。

    谢谢你