请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.5713万 大家好,
我们按照数据表流程执行OTG操作,但发现以下问题
VBAT=~11.2V。
当REG0x05/04= 0x33E8(13.288V)时,没有切换和OTG输出。 REG21/20= 0x0000。 但我们将其更改为0x3138 (12.6V),然后它具有OTG输出。
根据数据表,Vbat低于BATOVP,因此即使设置为13.288V,也应正常工作。 请帮助添加您的评论。
BRS
给定