This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5713万:OTG功能

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097850/bq25713-otg-function

部件号:BQ2.5713万

大家好,  

我们按照数据表流程执行OTG操作,但发现以下问题  

VBAT=~11.2V。  

当REG0x05/04= 0x33E8(13.288V)时,没有切换和OTG输出。 REG21/20= 0x0000。  但我们将其更改为0x3138 (12.6V),然后它具有OTG输出。   

根据数据表,Vbat低于BATOVP,因此即使设置为13.288V,也应正常工作。  请帮助添加您的评论。  

 

BRS

给定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     REG0x05/04是否是您更改的唯一寄存器(仅变量)并且它工作正常?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pengzhao,

    我的客户反馈,这是唯一的改变。  

    BRS

    给定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其余的寄存器设置如何?