主题中讨论的其他部件:BQ2.589万,
您好,TI专家:
我的客户为他们的新产品绘制了第一个示意图。您能查看吗?

还有一些其他问题:
1.关于热敏电阻,建议在数据表中使用RTH103AT (10KR,B=3324K)。
客户想要使用NCP15XV103E03RC (10KR,B=3900K)。B值稍有不同。是否可以使用? 还是应该改变原理图的部分?
2.关于电流限制,数据表中有3种方法:自Ilim引脚(10),REG00(IINLIM)寄存器和D+/D-检测(表3)
在这3种方式中,首先考虑的是什么? (例如,先检测Ilim针脚,再检测D+/D-检测,最后设置IINLIM)
3. K_Ilim是否为常量值? 因为 数据表中的范围为320~355~390 A x Ω。
4.在Ilim说明中,当电压低于0.8伏时,有输入电流监控功能。 0.8V是否表示输入电压? 还是从Ilim针脚测量的电压?
如果0.8伏电压来自Ilim针脚,那么当充电器正常工作时,我们能否测量输入电流?
请检查这些问题。 谢谢。
此致,
追逐