This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:请查看示意图并提出一些问题。

Guru**** 2587145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095864/bq25895-please-review-the-schematics-and-have-some-questions

部件号:BQ2.5895万
主题中讨论的其他部件:BQ2.589万

您好,TI专家:

我的客户为他们的新产品绘制了第一个示意图。您能查看吗?

还有一些其他问题:

1.关于热敏电阻,建议在数据表中使用RTH103AT (10KR,B=3324K)。

客户想要使用NCP15XV103E03RC (10KR,B=3900K)。B值稍有不同。是否可以使用? 还是应该改变原理图的部分?

2.关于电流限制,数据表中有3种方法:自Ilim引脚(10),REG00(IINLIM)寄存器和D+/D-检测(表3)

在这3种方式中,首先考虑的是什么? (例如,先检测Ilim针脚,再检测D+/D-检测,最后设置IINLIM)

3. K_Ilim是否为常量值? 因为 数据表中的范围为320~355~390 A x Ω。

4.在Ilim说明中,当电压低于0.8伏时,有输入电流监控功能。 0.8V是否表示输入电压? 还是从Ilim针脚测量的电压?

如果0.8伏电压来自Ilim针脚,那么当充电器正常工作时,我们能否测量输入电流?

请检查这些问题。 谢谢。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:  

    您能否确认您的客户是使用bq2.589万还是bq2.5895万进行设计? 线程显示为bq2.5895万,但bq2.589万在提供的原理图中列出。  

    总体而言,原理图看起来很好。 我建议客户将另外10 UF电容器添加到系统输出中,并通过将VBUS上的电容降低到1uF,然后将所需输入电容的其余部分放在PMID引脚上来调整其输入电容。 最后,Ilim上的电阻过高。 不支持将输入电流限制设置为低于500 mA。  

    有关bq2.589万/895链接的原理图审查,请参阅此常见问题 解答:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/87.4557万/faq-bq25890-faq-bq2589x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips</s>2.589万 2589 

    1)可以使用不同的热敏电阻,但这意味着需要调整用于设置允许温度范围的两个电阻。 有关 计算电阻值的详细信息,请参阅数据表的8.2 .7.5 部分。  

    2) D+/D-检测将自动设置IINLIM寄存器。 在输入检测之后,输入电流限制将是该寄存器设置(REG00)和Ilim引脚的较低值。 REG00上的IINLIM设置也可以在D+/D-检测后通过主机更改。 如果需要,也可以通过REG00位6禁用Ilim引脚。  

    3) K_Ilim是常量。 我建议使用典型值来确定所需的Ilim电阻。

    4)提到的0.8V是指Ilim引脚上的电压。 数据表的8.2 12部分介绍了如何在正常操作期间使用Ilim针脚粗略测量输入电流。 使用列出的方程式4和Kilim上的最小值和混合值将为您提供输入电流应处于的范围。  

    此致,

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett:

    感谢您的支持。

    首先,我很抱歉提供了错误的信息,BQ2.5895万是正确的部件号。

    我的大多数问题都已解决。但您能否解释更多有关热敏电阻的信息?

    因为我检查了部分RT1. 7.5 以计算8.2 和RT2的值,但正如您所看到的,变量太多了。

    (我只能知道V_REGN与V_REF相同。也担心它是错误的。)

    您能否解释一下每个RTH_HOT,RTH_COLD,VT1,VT5都是? 我能否从热敏电阻的数据表中获得这些值? 或者我们是否应该从其他变量和常量计算?

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:  

    有关热敏电阻的信息以及RT1和RT2的计算值,请参见下文。  

    VT1对应于V_(LTF),VT5对应于V_(HTF)。 V_LTF = 73.25 % 和V_HTF = 48.25 % ,可在数据表的第9页上找到。 这些值是Vregn的百分比。 当TS针脚电压介于48.25 % 和73.25 % (典型值)之间时,设备将正常充电。 当TS电压超出可接受范围时,将暂停充电。

    RTH_HOT和RTH_COLD是可在热敏电阻数据表中找到的值。 这些温度根据客户所需的温度范围确定。 例如,RTH_COLD通常是与0 C相对应的NTC热敏电阻的电阻  

    此致,

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett:

    感谢您的支持,非常感谢您的友好描述。

    实际上,我根据数据表中的示例计算了RT1和RT2,但结果与数据表没有什么不同。

    您能检查一下是什么错了吗? 为方便起见,我附上Excel表格。

    e2e.ti.com/.../BQ2.5895万_5F00_calculation.xlsx

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett:

    非常感谢您的建议。 这对我的客户很有帮助。

    我还有一个问题,首先我知道V_REGN与V_REF相同。对吗?

    如果正确,我认为V_REF是系统电源电压,如图47所示。

    我的客户为其MCU使用3.0V。在此情况下,V_REGN 3.0V是否为?

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:  

    是的,文档有时会提及V_REF,它与V_REGN相同。 V_REGN是连接到Vbus的LDO的输出。 根据输入源V_REGN,调节为4.8V或6V。 下图显示了数据表第10页REGN上的规格。

    我也想纠正我先前说过的一件事。 对于BQ2.5895万,对于计算RT1和RT2,VT5实际上应对应于V_TCO = 44.75 %。 下面还包括了bq2589x产品设计电子表格的链接。 与数据表中的方程式相比,对TS电阻器网络公式进行了轻微的操作,结果与示例匹配。  

    http://www.ti.com/lit/zip/slurax7 

    如果您还有任何问题,请告诉我。  

    此致,

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:  

    TS电阻器网络计算混乱,对此深表歉意。 根据数据表示例,对公式进行必要调整后,您创建的Excel工作表现在也是正确的。 您无需担心RT1和RT2被翻转,这是我的错误。  RT1 = 5210欧姆和RT2 = 2.987万欧姆的值正确。

    e2e.ti.com/.../6862.BQ25895_5F00_calculation.xlsx</s>2.5895万

    此致,

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett:

    感谢您的回复。大多数问题都已解决。

    关于V_REGN(V_REF),可以使用5V或9V。 (取决于适配器。)在这种情况下,我应该为V_REGN使用哪个值?

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:  

    V_REGN的值将由您的客户系统指定。 如果其VBUS为5V,则为4.8V,否则,如果电压较高,则使用V_REGN = 6V。 另外,在计算RT1和RT2时,V_REGN的值并不重要。 无论使用何种V_REGN值,您都应该获得相同的RT1和RT2值。  

    此致,

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett:

    感谢您的支持。

    我将与我的客户讨论。 再次感谢。

    此致,

    追逐