This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:根据VIN推荐的额定电流

Guru**** 2766575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20, TPS543C20A, TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094976/tps543c20-current-rating-recommendations-according-to-vin

部件号:TPS543C20
主题中讨论的其他部件:TPS543B20

您好,

我的客户 在  TPS543C20数据表中找到了电流额定值建议,如下所示。

数据表中也包含12伏输入电压下40A的测试结果,如下所示:

为什么有建议的电流额定值?

TPS543C20用户是否必须遵循这些建议?  

如果未遵守根据输入电压确定的建议电流额定值,可能会出现什么问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    推荐的电流正极PVIN电压旨在保护高侧和低侧设备免受过大的电压应力,尤其是在关闭高侧FET期间PVIN至SW。  只要满足PVIN至SW和SW至PGND电压应力额定值,就有可能超过列出的电流级别,但在超过列出的电流级别时,设计人员应非常仔细地分析这些动态电压应力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miller:

    感谢您的回复。

    客户从TI工作台下载了以下模拟文件,作为TPS543C20A。

    (TI工作台不支持TPS543C20)

    e2e.ti.com/.../WBDesign80_5F00_Load-Transient_2D00_7.pdf

    在相同条件下使用TPS543C20是否存在任何问题?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要从13V输入安全地在35A的电流下操作TPS543C20,您需要对电源输入旁路及其返回散热垫接地进行仔细的布局。  我还建议包括一个SW至PVIN缓冲器(而不是典型的SW至PGND缓冲器) SW至PVIN缓冲器将在低压侧FET关闭期间减少PVIN至SW的应力,比SW至GND缓冲器减少更多。

    我还建议将两个4.7nF或6.8nF 0402电容器放在PCB背面的PVIN引脚下,在散热垫的PVIN和PGND之间。在 设计规则允许的情况下,将通电管放置在靠近PVIN引脚的位置。  此电容器具有大约100MHz的自谐振频率,有助于抑制PVIN上的开关转换应力,并在高侧FET关闭期间降低PVIN至SW的应力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    感谢你的帮助。

    请查看TPS543C20的原理图和插图,以确保其设计正确,成为您的指南吗?  

    e2e.ti.com/.../TPS543C20RVFR_5F00_Review.pdf

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请参阅 TPS543B20 TPS543C20A TPS543C20 Excel计算器工具和核对表(位于TPS543C20产品文件夹中的设计与开发和设计工具与模拟- https://www.ti.com/product/TPS543C20#design-tools-simulation下) 

    它包括一个设计工具以及原理图和布局清单。  如果您在查看原理图或设计后有特定的问题或疑虑,我们可以查看这些问题或疑虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    请查看客户应用的SW至PVIN Snubber和PSN/PSP的电路和插图,以减少PVIN压力。

     -1nF/50V/1005电流和2ohm/Sle/105 1 % 被用作减震器。

     -对于RSN/RSP电路,应用了在Webench中确认的值。

    请检查遥感轨迹长度是否存在问题。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对于12V @ 500kHz和1nF电容器,缓冲器电阻器的功耗约为72mV,这高于1005 (0402)电阻器的1/16W额定值,因此我肯定会建议选择至少1608 (0603) 1/10W电阻器封装。

    我会建议C475,C476和C477的附加接地通孔,以使其最有效。  虽然它们的衬垫内的VIA电容器良好,但每个电容器只有1个VIA电容器具有一定的限制性。

    如果有空间将6.8nF电容器放在主板的背面,并通过VIN,和阵列直接连接到散热垫的背面,则更适合减少开关节点振铃。

    关于远程感应线: 我是否正确读取幻灯片,它们大约为150 mm (6英寸)?  这看起来相当长,由于分布电感和远程旁路电容,可能会引入一个功率路径极, 因此,我建议在R415和R417之间添加一个电容器,从接近L4的输出电压回至网络,用于在高频率下抵消增加的极并提高回路稳定性,

    为GND和PVIN缓冲器提供2个导通孔,将SW节点带到PCB背面,为它们连接到VIN和GND提供2个导通孔 ,也有助于降低其环路电感。

    我还建议将SW区域从TPS543C20缩小到L4。  

    另外,我认为一切都很好。