This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2.46万:充电问题

Guru**** 2539770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095168/bq24600-charging-issue

部件号:bq2.46万

您好,TI团队:

我的一个原型充电器设计出了问题。 我认为问题在于,检测到电池后,只要插入电池,就没有发现实际结果,Q1 MOSFET到L1的电压为3V,电池似乎正在自行放电。 同时,当从系统中拔下电池并为充电器通电时,完整输入电压输入将根据Q1至L1进行测量,并且主板正在使用产生的热量所示的电源。  

下面我将附上BQ2.46万芯片的原理图和布局的片段,如果有任何帮助,我们都将非常感谢您发现设计中的故障。 很遗憾,我无法向您提供任何示波器读数来帮助调试系统。 如果我错过了其他有用的项目,请在下面进行评论,添加它们/与它们一起回复您。

具体信息:

  • 输入电压:28V  
  • VBAT:26.7
  • Vcell:4.45
  • 充电电流:2A

e2e.ti.com/.../Schem11.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,原理图中的一些初始内容:

    1. PH引脚是否连接到开关FET和电感器的中间?

    2.您测得的TS电压是多少?

    此致,

    Mike Emanuel

    如果这回答了您的问题,请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    感谢您回复我。

    要回答您的问题,

    1.是的,PH引脚连接到切换FET和电感器的中间,我将在下面包括一个片段,(为了更清楚地看到这些触点,将关闭它们,但它们是连接的。)

    2.我使用的是可变的外部3.3V电压,当应用到TS引脚时,我可以接收0V到3.2V的输入,这是因为我正在测试一个没有NTC连接的电池,我必须模拟温度状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请看下面我的评论

    1.未充电时,TS针脚的确切电压是多少?

    2. STAT针脚是如何连接的,其电压是多少?

    3.您确定我们无法获取范围捕获吗? 这在调试过程中真的很有帮助。

    4.什么是REGN,VREF和VCC针脚电压? 这些引脚的去耦电容器相对远离引脚本身。 我们的布局指南指定使这些迹线连接尽可能短。

    此致,

    Mike Emanuel

    如果这回答了您的问题,请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    我会回答您的问题;

    1.根本没有充电,无论使用什么TS,从0到3.3V,没有任何证据表明电源正在使用任何类型的电流。

    2. STAT引脚未连接到适配器,如TI示例示意图所示,它只是连接到测试点。 虽然我使用LED进行调试时,LED一直闪烁,而且昏暗。 当我测量STAT到GND的电压时,我收到1.3V电压

    3,遗憾的是,我不能确定范围。

    4. Pack+和Pack-之间没有任何联系。这是我的结果;

    VCC = 26.8V

    参考电压= 3.3V

    REGN = 5.9V

    当电池连接在Pack+和Pack-之间时;

    VCC = 27.4V

    参考电压= 3.3V

    REGN = 5.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请 按照我们的典型应用中所示连接LED。 其状态对于调试电路至关重要。

    出现这种情况时,您连接的蓄电池电压是多少?

    此致,

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    连接到充电器时,蓄电池电压为24.2。 充电器设置为当电池单元达到26.7V时停止充电

    对于我已连接的LED,我正在获得这些结果;

    1.未连接电池时:LED指示灯变暗且闪烁(闪烁时更亮)。

    2.连接电池时: LED指示灯变暗且闪烁(闪烁时更亮)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

      您能否描述两种情况下的闪烁频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kedar:

    它每2秒闪烁一次。 适用于两种情况。 就像充电器根本不想接通所连接的电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

      您的系统中是否有仪表或保护器? 您能否调试充电和放电FET是开路还是闭合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们尝试充电的系统上没有仪表或保护器,我们尝试在没有BMS的情况下为电池组充电,以测试充电情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

      如果您将电池直接连接到充电器的输出,则充电器不会检测到电池电压并相应地开始充电。 您能否分享您的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有一个PDF版本的原理图,可提高最初的质量,下面是从PDF中提取的片段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      原理图的BTST二极管部分周围缺少一些净波形。 当电池存在且电池不存在时,您是否可以获取PH和SR_N节点的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kedar:  

    很抱歉,我不得不等待一位同事的反馈,他有机会在我的同事的身边进行这项测试。 虽然他们的PCB是由另一家制造商制造的,但如果他们的迹线缺乏/有我印刷的PCB不能打印的东西,我将不得不加倍检查。 结果如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否提供PH节点,SRN节点,输入电压和充电电流的波形? 仅仅是一个结果表是不够的。

    此致,

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不幸的是,这只是我能从他们那里得到的东西。 我会尝试让我自己掌握一些范围,以便我自己进行这些测量,并在获得结果时告知您。 在此期间,我将修改原理图并与其他许多原理图进行比较,同时我将更仔细地研究新的原理图,同时更加关注原理图/布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待您的新结果。

    此致,

    Mike Emanuel