您好,TI团队:
我的一个原型充电器设计出了问题。 我认为问题在于,检测到电池后,只要插入电池,就没有发现实际结果,Q1 MOSFET到L1的电压为3V,电池似乎正在自行放电。 同时,当从系统中拔下电池并为充电器通电时,完整输入电压输入将根据Q1至L1进行测量,并且主板正在使用产生的热量所示的电源。
下面我将附上BQ2.46万芯片的原理图和布局的片段,如果有任何帮助,我们都将非常感谢您发现设计中的故障。 很遗憾,我无法向您提供任何示波器读数来帮助调试系统。 如果我错过了其他有用的项目,请在下面进行评论,添加它们/与它们一起回复您。
具体信息:
- 输入电压:28V
- VBAT:26.7
- Vcell:4.45
- 充电电流:2A