您好,专家
使用补偿EDV (CEDV)功能,寄存器组合如下组合,它能否提高SOC精度?
1.数据存储器设置>>配置>> CEDV测量配置=122A

2. 数据存储器设置>>配置>> CEDV平滑配置=0d

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Scofield,
我很难确切地说什么是最佳配置。 原因是它取决于您的系统/负载。 我会说,如果您配置大多数可选功能(如平滑),您可以获得更好的结果。 但是,类似于VFLT_EN的用途主要取决于您是否使用脉冲负载。
我会说,这些配置看起来很合理,我看不出有什么奇怪的选择。 确保通过GPCCEDV工具获得良好的CEDV配置将对您可以实现的SOC准确性产生最大影响,因此我将重点关注确保这是良好的。
如果您对配置设置有更具体的问题,请随时跟进。
谢谢!
Alex M
您好,Scofield,
这种描述听起来是正确的。 EDV0类似于其他仪表上的端接电压;您可以将其设置在想要强制SOC = 0 % 的位置。 在大多数情况下,这取决于产品的停机电压。 如果您需要时间正确关闭系统,您可能需要将其设置为比绝对停机电压高一点。 但是,将级别设置得太高可能会破坏算法。
当您提交GPCCEDV工具时,它要求提供celltermV,您可以使用该值。 对于锂离子电池,通常设置在2.5V-3V之间。
谢谢!
Alex M.