This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050的CEDV功能寄存器组合使用,最终产品是蓝牙音频

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092302/which-registers-of-the-cedv-function-of-bq4050-are-used-in-combination-and-the-end-product-is-bluetooth-audio

主题中讨论的其他部件:GPCCEDV

您好,专家

使用补偿EDV (CEDV)功能,寄存器组合如下组合,它能否提高SOC精度?

1.数据存储器设置>>配置>> CEDV测量配置=122A

2. 数据存储器设置>>配置>> CEDV平滑配置=0d

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scofield,

    我很难确切地说什么是最佳配置。 原因是它取决于您的系统/负载。 我会说,如果您配置大多数可选功能(如平滑),您可以获得更好的结果。 但是,类似于VFLT_EN的用途主要取决于您是否使用脉冲负载。

    我会说,这些配置看起来很合理,我看不出有什么奇怪的选择。 确保通过GPCCEDV工具获得良好的CEDV配置将对您可以实现的SOC准确性产生最大影响,因此我将重点关注确保这是良好的。

    如果您对配置设置有更具体的问题,请随时跟进。

    谢谢!

    Alex M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家

    如何设置EDV0的电压?它是否基于产品的停机电压?

    如果产品的关闭状态是显示SOC=EDV0 0 % ,则EDV0的相应设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scofield,

    这种描述听起来是正确的。 EDV0类似于其他仪表上的端接电压;您可以将其设置在想要强制SOC = 0 % 的位置。 在大多数情况下,这取决于产品的停机电压。 如果您需要时间正确关闭系统,您可能需要将其设置为比绝对停机电压高一点。 但是,将级别设置得太高可能会破坏算法。

    当您提交GPCCEDV工具时,它要求提供celltermV,您可以使用该值。 对于锂离子电池,通常设置在2.5V-3V之间。

    谢谢!

    Alex M.