主题中讨论的其他部件:BQ2.5792万
使用单节电池配置时,我正在VAC1输入上使用5V/3A适配器,但无法获得BQ为单元充电,即使它报告正在充电(STAT LED亮起,ADC控制reg 0x2E位7设置为1)。 IBAT电流仍报告为0mA,但直插式安培表(带电池)显示约160mA的恒定_漏电_。
我没有热插拔电池,也没有无意中调换电池的导线。 几天前刚开始使用此芯片-似乎过于复杂,或者我在这里犯了一些愚蠢的错误。 感谢您的帮助。
BQ2.5792万转储
注册十六进制二进制文件
REG 00:0x0C 0.11万b
第01条:0x01A400万 00000011.01万b
REG 03:0x00C80000000011001000b
REG 05:0x2D 10.1101万b
REG 06:0x008F 00000000100011b
REG 07:0x8F 10.0011万b
第09章:0x0.5万 0000.0101万b
REG 0A:0x2.3001万 0010.0011万b
REG 0B:0x00DC 0万11011100b</s>1101.11万
REG 0D:0x4B3D 100.1011万00111101b</s>11.1101万
REG 0E:0x3D 11.1101万b
REG 0F:0xA210100010b
第10条:0x8.01万 1000万b
第11条:0x4.001万 0100万b
REG 12:0x0万 0000万b
第13条:0x4.101万 0100.0001万b
REG 14:0x9.61万 1001.011万b.
第16条:0xC011000000b
第17条:0x7A 111.101万b
第18条:0x5.401万 0101.01万b
REG 19:0x008F 00000000100011b
REG 1B:0x0B 0.1011万b
REG 1C:0x6A 110.101万b
REG 1d:0x0.1万 0000.0001万b
REG 1E:0x5.001万 0101万b
REG 1F:0x0万 0000万b
REG 20:0x0万 0000万b
REG 21:0x0万 0000万b
REG 22:0x0万 0000万b
REG 23:0x0万 0000万b
REG 24:0x0万 0000万b
REG 25:0x0万 0000万b
REG 26:0x0万 0000万b
REG 27:0x0万 0000万b
REG 28:0x0万 0000万b
REG 29:0x0万 0000万b
REG 2A:0x0万 0000万b
REG 2B:0x0万 0000万b
REG 2C:0x0万 0000万b
REG 2d:0x0万 0000万b
REG 2E:0x8.01万 1000万b
REG 2F:0x0万 0000万b
REG 30:0x0万 0000万b
REG 31:0x0亿 0000000亿b
REG 33:0x0亿 0000000亿b
第35条:0x15.08000101亿 0001011亿b
第37条:0x15.02000101亿 0001011亿b
REG 39:0x0亿 0000000亿b
REG 3B:0x0FD200.0011万 0000111101.001万b
REG 3D:0x0F960000111110010110b
REG 3F:0x2.53亿 00000010.01010011亿b
REG 41:0x003C 0万00111100b</s>11.11万
REG 43:0x0亿 0000000亿b
REG 45:0x0亿 0000000亿b
REG 47:0x0万 0000万b
REG 48:0x0.8万 0000.1万bVBAT 0x0FC0:4032 mV
ibat 0x0000 :0 mA
VBUS 0x1511:5393 mV
iBus 0x0000 :0 mA
Vsys 0x0F8E:3982 mV
VAC1 0x150E:5390 mV
VAC2 0x0000 :0 mV