This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25.6404万:LLC转换器定期关闭并再次打开

Guru**** 2529530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094773/ucc256404-llc-converter-switching-off-and-on-again-periodically

部件号:UCC25.6404万
主题中讨论的其他部件: UCC25.6402万

大家好,

我正在研究直流-直流转换器的效率。 在这项研究中,我正在设计一个具有UCC25.6404万控制器的低功耗(最高25W) 160V-12V LLC转换器,我在下面添加了电路的屏幕截图。 我的电路是基于一种WEbench设计的。 变压器的初级侧有20个绕组,辅助绕组和两个次级绕组都有3个绕组。 我 正在监控一些奇怪的行为:似乎所有的东西都是定期打开和关闭的。

下面,我附上了我所做的一些测量的屏幕截图。 请注意,时间轴宽度相当大:一切似乎都打开了50毫秒,然后又关闭了大约250毫秒。 在50毫秒的持续时间内,我的MOSFET驱动器的行为相当正常(高频切换,我没有包括此操作的屏幕截图)。 我已经查看了数据表,并做了一些试验性更改。 由此我可以得出结论,控制器不会进入故障状态(因为关闭期间不需要1秒,根据数据表,这将是故障状态的情况), 这不是控制器进入突发模式的问题(我尝试了使用Rbw1 = 11 k和Rbw2 = 3.4 k的电路,这应该会将其置于模式7,从而关闭突发模式)。  我的VCC似乎有一些问题,因为我无法保持稳定。 不过,我不知道这个问题在哪里。

第一张图片是我的设计,然后是不同引脚的屏幕截图,其中包含测量输出。 此外,在BLK引脚处,我测量约1V的常数(这是预期的,因为我只输入160V的电源电压)

通道1:VCC,通道2:输出电压


通道1:RVCC,通道2:输出电压

通道1:iSNS,通道2:输出

通道1:VCR,通道2:输出电压

CH1:BW,CH2:Vout


通道1:LL/SS,通道2:输出电压

此致,

阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arne,

    感谢您与我们联系。

    UCC2.564万x的HV针脚应通过5Kohm连接至整流交流电,如 以下示意图所示:

    PFLCSREVM-034用户指南(TI.com)

    UCC2.564万EVM-020用户指南(修订版 b)(TI.com)

    如果404的HV针脚未看到任何零交叉,则它将在HV针脚处注入xcap放电电流,这将加热IC并可能达到温度极限。

    如果没有可用的整流交流电,您可以在没有xcap放电功能的情况下使用UCC25.6402万。 在这种情况下,您可以通过LLC的直流总线输入电压直接为VCC充电。  

    您是否可以与我分享设计计算器以及您的原理图所用的值?

    如果您共享设计计算器(https://www.ti.com/lit/zip/sluc675 ),我很容易给出建议。

    以下是我从您的波形中观察到的情况:

    通道1:VCC,通道2:输出电压

    [/引述]

    一旦VCC充电至26V,就会启动。 但是,一旦转换器开始切换,VCC电压就会迅速降低。 当VCC达到VCCReStartJfet (9.65V)时,JFET将再次打开以 为VCC充电。

    您能否提高VCC电容值,看看这是否解决了问题?

    我可以询问变压器结构的详细信息吗? 辅助绕组如何受伤? 是在初级绕组还是次级绕组上?  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta您好!  

    感谢您的回复。  

    关于X-CAP放电:这是我应该知道的一般性评论,还是这可能是我目前遇到的问题的原因? 不幸的是,UCC25.6402万控制器在所有供应商中都缺货,甚至TI网站本身也说“缺货”。 如果 我要在测试设置中应用一个小正弦波和一个正弦波发生器,它是否有效? 这不是一个永久性的解决方案,但它现在可以在我的测试环境中解决该问题。

    这是我的设计计算表。 我不确定在第93行填写CR值的内容,因为我的CR实际上是两个电容器: 一个从GND连接到初级绕组的下半部分,另一个从初级绕组的下半部分连接到160V输入,两者都是20 pF。

    e2e.ti.com/.../8664.UCC25640x-Design-Calculator-Rev<xmt-block0>2.564万4.0 .xlsx

    目前,我在VCC有120 µF。  我的第一个想法是,这应该是足够的,但我会补充一些额外的内容,并尽快向您报告结果! 另外,我的变压器的结构是在最底层(20),然后是一层,它具有两个次级绕组(2x 3),然后是辅助绕组(3)。

    此致,

    阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta您好!

    我想我已经找到了问题的根源:当我测量辅助绕组电压时,它只得到约10V的电压,这只会在二极管之后产生约9.5V的电压,而二极管的电压低于VCCReStartJFET。 因此,我为辅助装置添加了2个绕组,使其总共5个(目标是辅助绕组的20V电压)。

    但是现在我遇到了一个更大的问题:我的控制器根本不做任何事情:我添加了CH1=VCC和CH2=Vout的第一个屏幕截图。 如您所见,VCC在15V和10V (可能是9.65V)之间定期运行,Vout没有任何作用。 我可以确认VCC在开始时达到26V (第二个屏幕截图显示在最初开始时CH1上的VCC和CH2上的RVCC),但它只执行一次此操作。 如果出现故障,我认为VCC会在重新启动时恢复至26V,因此我不认为我处于故障状态。 我还对其他引脚(RVCC,HS,HO,LO,LL/SS)进行了测量,但它们似乎都是零。 我不确定接下来该怎么做,你有什么建议吗?

    阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arne,

    RVCC零意味着,它处于故障状态。 不会进行任何切换。 因此输出电压将为零。

    请执行以下步骤:

    使用外部电源将外部电源直接连接到VCC引脚,同时保持HV打开。

    首先将Vcc提高到26V,然后将其降低到15V。 然后将直流输入增加到额定值。

    观察iSNS,LL/SS,Vout,FB引脚的波形并与我分享。

    有效谐振电容器值将是这些谐振电容的总和。 因此,您需要将总值放入设计图纸中。

    确保满足最小增益和最大增益。

    请将更新后的计算器与新值共享。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta您好!

    感谢您的这些建议。 我从160V断开HV,并使其浮动。 我现在按照您描述的方式启动我的控制器:

    使用外部电源将外部电源直接连接到VCC引脚,同时保持HV打开。

    首先将Vcc提高到26V,然后将其降低到15V。 然后将直流输入增加到额定值。

    我已经取得了微小的进展,但还没有取得进展。  

    第一件事是通过更改BW分压器的电阻值来解决。 正如我上次提到的,我将辅助绕组更改为5,这使得此绕组的电压更大。 但是,这种情况下,BW箱也会变大,超过了4V的OVP限制,导致控制器出现故障。

    现在我已经更改了这些值,BW不再超过4V。 控制器现在似乎再次打开,持续大约65毫秒。 但是在这段故障状态发生后,我仍然有问题:虽然我将15V电源保持在VCC,但RVCC会降至0V。 我不清楚发生故障状态的原因。 与我们之前的情况相反,控制器不会再次重新启动;尽管这可能是因为我不再将VCC提高到26V。 下面,您可以找到我制作的一些屏幕截图。

    BW和Vout


    iSNS和Vout


    LD/SS和Vout


    RVCC和Vout


    FB和Vout (不确定这一个,似乎我用探针测量信号,从而将信号旋紧)


    VCR和Vout

    此外,下面是我更新的设计文件: e2e.ti.com/.../5658.UCC25640x-Design-Calculator-Rev<xmt-block0>2.564万4.0 .xlsx

    此致,

    阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arne,

    控制器可支持的最小频率为~30kHz (根据数据表中的最大接通时间计算)。 但是,您的设计的最小频率要低得多。

    您能否重新设计储罐并确保最小切换频率更高。 您是否可以与我重新分享计算器?

    仅供参考,对于此情况下的低功率额定值,建议反向运行。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,

    感谢你的帮助。 在修改我的计算器文件后, 我在初始计算中发现了一个错误:我意外地使用了mg_max而不是第二个交叉点。 因此,它确实指示切换频率过低。 但是,当我填写正确的数字时,它为我提供了44.5 kHz的最小切换频率。 在这里,您可以找到我更新的计算表:e2e.ti.com/.../3582.UCC25640x-Design-Calculator-Rev<xmt-block0>2.564万4.0 .xlsx

    此外,感谢您的参考!  正如我在第一篇文章中提到的,我正在研究不同的直流-直流转换器拓扑。 因此,我也想看看LLC,尽管我也做了一个回扫和前进转换器。  

    此致,以及 对上一个错误的归类,

    阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arne,  

    允许通过外部电压为控制电源通电以进行调试。 因此,您现在可以卸下辅助二极管。  我们需要确定导致控制器关闭的原因是什么?

     进行调试时,只保留BW引脚处的较低电阻,以便禁用OVP故障。  

    另外,在iSNS插针处保留100pf以消除噪音。  

    在正常操作过程中,LL/SS引脚应在启动后稳定在3.5V。 我在您的波形中看不到这一点。  

    请捕获所有这些变化的波形并与我分享。

    我可以根据波形为您提供进一步的建议。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta您好!

    我很高兴地告诉您,一切都在进行中! 主要原因实际上是与两个共振电容器之一的焊接接触不良... 这使得QE更大(我认为),这使得增益曲线下降低于mg/max 在重新解析电容器后,转换器显示所需的行为。

    但是,我对您在上一篇帖子中提到的内容有一个小问题:您说LL/SS在正常操作期间应为3.5V。 但是,我只测量恒定1.18V。 在查看数据表时,我没有找到任何关于此问题的特别信息。 这可能是因为我使用选项7禁用了连拍模式吗? 这是一个大问题,还是我好去?

    非常感谢您在最后几天的帮助! 虽然问题实际上不是在控制器方面,但您给了我很多关于控制器和LLC转换器的全面见解和知识。

    谢谢!

    阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arne,

    正常操作期间LD/SS针脚应为3.5V。

      

    我认为控制器不断撞击ZCS,在这种情况下LL//SS引脚将小于3.5V。

    是否可以在iSNS针脚上连接1nF电容器,并查看这是否解决了问题。 这将消除iSNS感应中的噪音。

    此外,如果油箱增益不足,则会达到ZCS限值。  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,

    我似乎对我上次的转换器工作有点太感兴趣了。 虽然它在最大负载下工作(Rload=6 ohm,Iout =2A),但它不适用于任何其他负载。

    当我提高Rload (12欧姆)-因此降低Iout -控制器立即进入故障状态。 当我降低Rload (4欧姆)-因此提高Iout -我确实有直流输出,但它不是12V (约为9V)。 我现在要做的是通过以下步骤通过辅助绕组为设备供电:

    -对VCC应用26V电压

    -将其降低至15V

    -将160V电压应用到输入端

    -从VCC断开15V

    我没有使用脉冲模式(BW电阻器选项7)。

    我尝试将iSNS的上部电容器增加到1nF,即我的电路上的CISNS2,但这使转换器什么也不做(即使在Rload=6 ohm时,我也没有输出)。 我还将我电路上iSNS (CISNS1)的下电容器提升到100 pF。 因此,与3.3 pF相比,没有明显的变化。  

    此外,还要重新标记您的最后一个POST:数据表始终将LL/SS处的3.5V定性为BMTL-BMTH编程期间此引脚的电压,但这也是此引脚的'正常'工作电压吗?

    您认为这种行为是否与达到ZCS限值有关? 通过电流探头,我可以测量进入谐振器箱的交流电流,我已将其添加到下面的其他屏幕截图中。 这些是Rload = 6.ohm时的我的图形:

    BW和Vout


    iSNS和Vout


    LLSS和Vout


    VCR和Vout


    FB和Vout


    HS和Itank

    信号频率如此高是否正常? 看上一个屏幕截图,大约180 kHz,比我的计算表中提到的要高。

    此致,

    阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,

    我现在已经做了一些其他测量,但现在Rbwupper = 36k,Rbwlower = 5.1k。这使控制器激活突发模式(选项6),并为BW引脚OVP构建了一些额外的头部空间(通常,如果Vaux=20V,Vbw=2.5V,则远离4V OVP阈值)。 使用这些值,我首先测试了Rload=6欧姆。 结果与我上一个帖子中描述的结果相同。 然后我连接了一个12欧姆Rload。 现在,我得到了直流输出电压,但不是12V (在15到18V的范围内)。 我认为,这在我之前的设置中不可见的原因是BW OVP将被触发,触发故障状态。 因此,我认为有两种选择是可能的:

    1)我的次要反馈不起作用

    2)由于内部避免使用ZCS,控制器忽略了此反馈。 数据表说明:  当检测到ZCS操作时,UCC2.564万x将覆盖反馈信号并提高切换频率,直到非电容性操作恢复,然后以软启动电容器确定的速率降低切换频率,直到将控制移交给电压控制回路。  这也与您在上一篇文章中的发现相符合,并解释了为什么频率这么高。 因此,我认为后一种选择就是正在发生的事情。

    所以假设我确实有 ZCS,并且控制器正在通过提高切换频率来对这种行为作出反应。 现在是问题,我该如何解决? 您是否有任何快速建议,或者这是一个需要深入分析的问题? 如果你很好奇,这是我在最后一种情况下的波形。 我的Rbwupper = 36k,Rbwlower = 5.1k,Rload = 12 ohm,Vout = 15V-18V

    BW和Vout


    iSNS和Vout


    LLSS和Vout


    VCR和Vout


    FB和Vout


    HS和Itank

    此致,

    阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arne,

    您是否可以使用UCC2.564万x产品文件夹中提供的简化模型来模拟电路,以便您可以正确调整反馈电路。 此外,您还可以重新验证储罐设计。  

    起动后LD/SS针脚应处于3.5V。 因此从您的波形来看,它似乎是在ZCS中运行的转换器。  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,  

    感谢您的回复! 从昨天开始,我一直在彻底分析我的设计。 深入了解我的组件后,我最初的想法出现了一些细微的差异:

    1)我的初级侧和两个次级侧之间的绕组比率是7.75 ,而不是6.6667。  将此填入计算表中,我得到的值略有不同:最小切换频率为35 kHz,它接近您在之前的一篇文章中提到的最小切换频率。 我是否应该更换变压器以使绕组比率接近6.6.6667万 ? 我已使用7.75 绕组比率对我的功率计算器进行了更新:e2e.ti.com/.../5074.UCC25640x-Design-Calculator-Rev<xmt-block1>2.564万4.0 .xlsx

    2)我的谐振箱由物理电感和集成电感的组合组成:我有一个变压器,它具有1.4 MH的放大电感和15 µH的泄漏。 µH µH,有120 μ A的串联电感,形成约130 μ A的总谐振电感。 但是,我所使用的额外系列电感是以下组件: https://be.farnell.com/wurth-elektronik/7.84787121亿/inductor-aec-q200-120uh-shld-0/dp/3551656?st=<xmt-block0>355.1656万120 % 35B 2 % 5h (数据表: https://www.farnell.com/datasheets/312.654万.pdf)。 它可选择0.8A的饱和电流。 但是,当查看我上次发布的油箱电流波形时,峰值2峰值电流为15A (示波器上为1V=1A)。 您认为电感器饱和会导致我遇到的问题吗? 如果我没记错的话,电感器进入饱和会变成短路,这会导致共振电感约为10µH Ω 而不是130µH Ω。

    我可以尝试进行您提议的模拟。 但是,我之前从未与simplis合作过,因此这可能需要我一段时间(以及我的研究工作的最后期限,因此不确定我是否会完成此项工作)

    此致,

    阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arne,

    您可以在开环模式下运行转换器,查看转换器是否能够按设计规格运行。

    以开环方式运行控制器的方法:

    运行UCC2.564万x开环需要对VCR电路和FB引脚进行一些修改,以便从FB引脚吸收恒定电流。 由于FB引脚调节松散至~5.6V,将电阻器(RFB)从FB连接到接地会产生固定电流(介于0uA和82uA之间)。 电流量将决定切换阈值( 用于VCR)。 然后减少顶部VCR电容,以便完全禁用充电控制。 现在,切换频率仅取决于内部2mA斜坡电流和较低的VCR电容)。  

     

      

     

     

    其中IFBpin是从FB引脚下沉的电流量。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,

    这是我所做的:我拆除了光耦合器,并添加了一个从反馈到接地的电阻器。 然后我也去掉了VCR的上电容。

    我进行了以下计算(我的低VCR电容为9600 pF):

    最小频率= 34 kHz => VCR_P2P = 3.0547 => IFB = 51.45µA => RFB = 110 k

    最大频率= 76 kHz => VCR_P2P = 1.37 => IFB = 68µA => RFB = 82 k

    然后,查看两个HS针脚以查看PWM频率。 但是,两个电阻器的频率似乎都是85千赫。 因为这对我来说是非常意外的,所以我用一些其他的电阻器来测试结果对他们来说是什么。 我测试了82k,100k,110k,120k,150k, 470k,680k和1100k;它们都产生了85kHz的频率。 我还使用了66k和39k电阻器,它们没有做任何事情:转换器保持关闭,看不到PWM。

    我还看了一些当前的波形和VCR引脚,下面您可以找到其中一些波形的屏幕截图:

    对于RFB=110k,CH1=HS和CH2=Vout:

    CH1=HS和CH2= RFB=120k的储罐:

    CH1=HS和CH2= RFB=82k的储罐:

    CH1=HS和CH2= RFB=1100k的储罐:

    CH1=HS和CH2=VCR (RFB=1100k):

    CH1=HS和CH2=VCR ,用于RFB=150k:

    我不是很确定应该怎么做,也不知道接下来该怎么做。 我已经订购了一个新的电感来取代我现在的系列电感(在上一篇文章中提到),我希望这将解决一些问题。 如果您有进一步的想法或建议,请告诉我!

    此致,

    阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arne,

    当您更换FB针脚处的电阻器时,频率应会发生变化。  

    让我用EVM捕获波形并回复您。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,

    同时,我还制作了模型的SIMPLIS模拟。 我无法在此处上传完整的SIMPLIS文件,因此我只完成  了电路规格的txt。 此外,我的波形的屏幕截图也附在附件中。 您是否知道如何总结ZCS或ZVS? 如果我没记错,这种行为就是ZVS,这是仿真,因此它应该会像我的真实电路那样旋转(与我的真实电路相反)

    e2e.ti.com/.../Circuit-specifications.txt

    顺便说一句,我明天会实施我的新共振电感器,我会让您随时了解这方面的信息。

    此致,

    阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arne,

    我离开办公室两天。 我将在本周五之前向您发送EVM的开环操作波形。 输出电压在您的仿真中调节?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,

    事实上,输出电压在模拟中是调节的:当我更改输出电流时,输出电压保持在12V。  

    现在,我也用我的实际电路上的新电感器换掉了我的旧系列电感器。 ZCS检测似乎一直在进行。  我不知道现在该怎么办。 感谢您的帮助。  

    阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arne,

    我们正在e2e中通过直接聊天进行讨论,我将结束这一话题。

    此致

    Manikanta P