主题中讨论的其他部件: UCC25.6402万
大家好,
我正在研究直流-直流转换器的效率。 在这项研究中,我正在设计一个具有UCC25.6404万控制器的低功耗(最高25W) 160V-12V LLC转换器,我在下面添加了电路的屏幕截图。 我的电路是基于一种WEbench设计的。 变压器的初级侧有20个绕组,辅助绕组和两个次级绕组都有3个绕组。 我 正在监控一些奇怪的行为:似乎所有的东西都是定期打开和关闭的。
下面,我附上了我所做的一些测量的屏幕截图。 请注意,时间轴宽度相当大:一切似乎都打开了50毫秒,然后又关闭了大约250毫秒。 在50毫秒的持续时间内,我的MOSFET驱动器的行为相当正常(高频切换,我没有包括此操作的屏幕截图)。 我已经查看了数据表,并做了一些试验性更改。 由此我可以得出结论,控制器不会进入故障状态(因为关闭期间不需要1秒,根据数据表,这将是故障状态的情况), 这不是控制器进入突发模式的问题(我尝试了使用Rbw1 = 11 k和Rbw2 = 3.4 k的电路,这应该会将其置于模式7,从而关闭突发模式)。 我的VCC似乎有一些问题,因为我无法保持稳定。 不过,我不知道这个问题在哪里。
第一张图片是我的设计,然后是不同引脚的屏幕截图,其中包含测量输出。 此外,在BLK引脚处,我测量约1V的常数(这是预期的,因为我只输入160V的电源电压)
通道1:VCC,通道2:输出电压
通道1:RVCC,通道2:输出电压
通道1:iSNS,通道2:输出
通道1:VCR,通道2:输出电压
CH1:BW,CH2:Vout
通道1:LL/SS,通道2:输出电压
此致,
阿恩