This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5.9482万:TLC5.9482万移位寄存器/LED驱动器未驱动LED

Guru**** 2553950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098562/tlc59482-tlc59482-shift-register-led-driver-is-not-driving-leds

部件号:TLC5.9482万

我购买了TLC5.9482万,但无法获得驱动LED的输出。 换档寄存器工作正常,因为我看到输出针脚的数据超时。

我想我可以将它用作具有3条控制线路,数据输入,时钟和锁到输出的移位寄存器。 我只有3条控制线路可用于控制此设备。 所以我需要一种简单的方法来驱动LED。

它是否需要连接GSCLK。 对于LED驱动器,似乎需要复杂的设置。

是否有基本移位寄存器应用程序的配置图示例?

只需应用程序便可为我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们负责这一问题的专家目前正在庆祝中国国庆节,他们将在下周作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doug,

    是,GSCLK是设备正常运行所必需的。 输出PWM控制基于GSCLK。 还需要空白信号。

    有关输入信号示例,请参阅数据表图12。