请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLC5.9482万 我购买了TLC5.9482万,但无法获得驱动LED的输出。 换档寄存器工作正常,因为我看到输出针脚的数据超时。
我想我可以将它用作具有3条控制线路,数据输入,时钟和锁到输出的移位寄存器。 我只有3条控制线路可用于控制此设备。 所以我需要一种简单的方法来驱动LED。
它是否需要连接GSCLK。 对于LED驱动器,似乎需要复杂的设置。
是否有基本移位寄存器应用程序的配置图示例?
只需应用程序便可为我提供帮助。