This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1094万:双电源-级联还是并行连接?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096320/tps61094-dual-power-source---cascade-or-parallel-connection

部件号:TPS6.1094万

您好,

我正在设计一个备用电源电路,包括一个主蓄电池和一个超级电容器。
超电容的主要用途是在更换电池时提供电源。
目前的设计是一个级联:第一级使用电池运行,第二级使用超大容量运行。

现在,超级电容的漏电流消耗了电池中的大量果汁。
是否有更好的设计方法,例如是否可以并行连接两个TPS6.1094万芯片?
配置不同的输出电压决定优先级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jouko,您好!

    感谢您联系E2E。 您能否分享您的sch或方框图,因为我对您当前的设计有点困惑? 通常,蓄电池和备用超级电容的设计 如下sch (Vin是蓄电池电压):

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供的典型sch有一个回拉:进入超电容的泄漏电流从蓄电池中获得5-10uA。 我的案例中的实际负载电流为10uA,因此我们正在损失蓄电池可用电量的一半。
    当设备运行时,我们有5V电源轨。 关闭电源时,电源来自电池。 在更换电池时,我们希望超级电容能为我们提供能量。 想法是在串联/并联中使用两个芯片,但现在必须解决所提到的泄漏电流问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jouko,您好!

    我会与我们的系统工程师核实,以确定是否有任何解决方案来解决Super Cap泄漏电流问题。 据我所知,这种漏电流可能是TPS6.1094万设计的一个缺点。 我稍后会更新结果。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jouko,您好!

    我刚刚收到反馈。 我可以检查用过的电池是可充电还是不可充电吗? 如果不可充电,则使用一个二极管并将蓄电池和超级电瓶盖并联设置为正常。

    如果选择了较低的端子电压,Super CAP的漏电流将会降低。  ℃,对于3 F μA μA℃μA,在2.0 V下工作可将泄漏电流降低至20%,泄漏电流:25 μ A:1 μ A (5 μ A * 20 %),40 μ A:2 μ A。 您认为这种方法对您是否有意义?

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是不可充电电池。
    我要查找的一条信息是暂停模式。 如果电路设置为3.6V输出(升压模式),并且有更高的外部电压(3.8V)连接到输出,则芯片将进入延迟模式,然后设备将进入"休眠状态"。 数据表显示其消耗的电流"较低"。 但是,我没有找到更详细的"较低电流"信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jouko,您好!

    请参阅  贪睡模式数据表中的7.4 .5.3 .3。 延迟模式将在突发模式下工作,以进一步降低消耗 电流并提高系统效率。 由于 负载较轻,因此芯片在延迟 模式下的休眠时间较长,因此长时间消耗 的电流会减少。  

    此致,

    Eric Yue