您好,
我正在设计一个备用电源电路,包括一个主蓄电池和一个超级电容器。
超电容的主要用途是在更换电池时提供电源。
目前的设计是一个级联:第一级使用电池运行,第二级使用超大容量运行。
现在,超级电容的漏电流消耗了电池中的大量果汁。
是否有更好的设计方法,例如是否可以并行连接两个TPS6.1094万芯片?
配置不同的输出电压决定优先级?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在设计一个备用电源电路,包括一个主蓄电池和一个超级电容器。
超电容的主要用途是在更换电池时提供电源。
目前的设计是一个级联:第一级使用电池运行,第二级使用超大容量运行。
现在,超级电容的漏电流消耗了电池中的大量果汁。
是否有更好的设计方法,例如是否可以并行连接两个TPS6.1094万芯片?
配置不同的输出电压决定优先级?
Jouko,您好!
我刚刚收到反馈。 我可以检查用过的电池是可充电还是不可充电吗? 如果不可充电,则使用一个二极管并将蓄电池和超级电瓶盖并联设置为正常。
如果选择了较低的端子电压,Super CAP的漏电流将会降低。 ℃,对于3 F μA μA℃μA,在2.0 V下工作可将泄漏电流降低至20%,泄漏电流:25 μ A:1 μ A (5 μ A * 20 %),40 μ A:2 μ A。 您认为这种方法对您是否有意义?
此致,
Eric Yue