将13k和49.9K用于电阻分压器,输出电压为3.9V。 这与数据表中给出的公式有很大不同。 10K和49.9K提供5.4 V。以下为示意图。 使用推荐的电阻值将切换频率设置为1 MHz。 任何见解都值得赞赏。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
将13k和49.9K用于电阻分压器,输出电压为3.9V。 这与数据表中给出的公式有很大不同。 10K和49.9K提供5.4 V。以下为示意图。 使用推荐的电阻值将切换频率设置为1 MHz。 任何见解都值得赞赏。 谢谢