This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.403万-Q1:输出分压器电阻值设置不正确的电压

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090665/lmr14030-q1-output-voltage-divider-resistor-values-not-setting-correct-voltage

部件号:LMR1.403万-Q1

将13k和49.9K用于电阻分压器,输出电压为3.9V。 这与数据表中给出的公式有很大不同。 10K和49.9K提供5.4 V。以下为示意图。 使用推荐的电阻值将切换频率设置为1 MHz。 任何见解都值得赞赏。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否共享您的工作条件,包括所需的输出电压? 根据原理图,它看起来是4V,但只是想确认。  

    用于反馈分频器网络的电阻器的容差是多少?  

    您是否有输入电压,SW节点电压和输出电压的稳态图像可共享?  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harrison。

    输入电压:12 V

    输出电压:4 V

    切换频率:1 MHz

    电阻器容差:1 %

    我目前没有稳定状态图像可供分享。 我可以获得这些。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jesse:  

    除了Harrison请求的示波器图像之外,您还可以共享您的PCB布局实施吗?

    谢谢!  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局

    顶部

    底部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否还显示所有组件(例如电容器和电阻器)的组件指示符以及可能相关的任何其他层(如果您有更多层)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    我刚刚想到的另一件事。 您能否与2个不同的电阻网络共享"4V FB"引脚的波形/电压?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:  

    我有一段时间没有收到您的意见,因此假设问题已解决,并且正在关闭线程。 如果不是这种情况,请随时发布回复。  

    此致,

    Harrison Overturf