This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.9002万:与TPS2412 (电源ORing)结合使用时LS (负载共享)总线的最大电压额定值

Guru**** 1118110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099069/ucc29002-ls-load-share-bus-maximum-voltage-rating-when-combining-with-tps2412-power-oring

部件号:UCC2.9002万
主题 :TPS2412中讨论的其它部件

我们正在负载共享/热插拔应用中使用UCC2.9002万和TPS2412。 从论坛来看,这似乎是一个常见的应用程序。

现在我想知道如何处理LS引脚的最大评级。  数据表中的状态为 -0.3V至Vdd。 在只提供一个电源模块的情况下,不活动电源模块的UCC2.9002万将不再通过其Vdd引脚供电。 这是因为连接到TPS2412的MOSFET可以阻止来自输出电压轨的任何电流。 我在UCC2.9002万的Vdd引脚处测量到约2V电压。 LS引脚最高可达5V,目前已超出最大额定值。 没有内部夹紧装置来防止负载感应销升至Vdd以上,这很好,否则主动负载共享控制器可能会进入保护模式。

我现在要求确认数据表中的最大额定值不正确,允许LS引脚升至6V或在Vdd=0V时升至13.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selos:

    数据表中的最大VDD为15V,允许LS引脚升至最大VDD (15V)。

    但在这种情况下,一旦LS>VDD,它就无法执行正确的负载共享功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表,LS可以升至Vdd。 在我的理解中,这意味着如果Vdd=0V,LS处允许的最大电压也是0V。 (在设备未通电的情况下)
    我只是想仔细检查一下。 您是否可以确认数据表错误,允许LS最高为15V,与Vdd电压无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selos:

    这并不是说数据表是错误的。 正如我所解释的,LS引脚可以承受最大VDD (15V),但这并不意味着它可以正常工作。

    在实际应用中,当一个模块已加载电源,而另一个模块仍不加电(负载共享控制器上也不是VDD)时,此时LS电压高于未加电模块上的VDD。

    希望这一点是明确的。

    英寸