主题 :TPS2412中讨论的其它部件
我们正在负载共享/热插拔应用中使用UCC2.9002万和TPS2412。 从论坛来看,这似乎是一个常见的应用程序。
现在我想知道如何处理LS引脚的最大评级。 数据表中的状态为 -0.3V至Vdd。 在只提供一个电源模块的情况下,不活动电源模块的UCC2.9002万将不再通过其Vdd引脚供电。 这是因为连接到TPS2412的MOSFET可以阻止来自输出电压轨的任何电流。 我在UCC2.9002万的Vdd引脚处测量到约2V电压。 LS引脚最高可达5V,目前已超出最大额定值。 没有内部夹紧装置来防止负载感应销升至Vdd以上,这很好,否则主动负载共享控制器可能会进入保护模式。
我现在要求确认数据表中的最大额定值不正确,允许LS引脚升至6V或在Vdd=0V时升至13.5V。