This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723-Q1:过电流保护

Guru**** 2749405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098665/tps723-q1-overcurrent-protection

部件号:TPS723-Q1

尊敬的团队:

对于过流保护,我们没有太多描述。 您能否帮助您澄清为什么降低输出电压会降低电流? 我们是否有测试报告?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    一种简单的方法是设想一个纯粹的电阻负载。 假设VOUT设置为5V,并且存在8.33Ω Ω 电阻负载。 在VOUT = 5V时,此8.33Ω 将需要5V / 8.33Ω=600mA的电流,但LDO只允许550mA (典型值)通过它,因此输出电压必须下降以支持此550mA负载。 输出降至的电压等于8.33Ω* 550mA = 4.58V。 这称为砖墙电流限制方案,因为如果电流需求增加(撞击砖墙),电流将不会进一步增加,而输出电压将继续下降。 砖墙限流器件在这种模式下工作时,基本上是一种电流调节器。 请参见 下面的LDO基础应用手册中的图片

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    似乎所有过流问题都将通过热关闭结束,对吗?  如果输入电压较高, 输出电压因过电流而限制为较小值,功耗较大,那么我们的设备最终将由于热保护而关闭,对吗?

    此致,谢谢!

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:  

    您的答案是正确的,即当VOUT下降时,功耗会增加。 设备是否最终进入热关闭模式取决于主板布局(即布局在从设备中抽热方面的热优化程度)和输入电压。 如果正常操作期间的余量很小,则设备可能不会进入热关机状态,但对于许多应用程序而言,也可能会进入热关机状态。

    此致,

    尼克