尊敬的团队:
对于过流保护,我们没有太多描述。 您能否帮助您澄清为什么降低输出电压会降低电流? 我们是否有测试报告?
此致,谢谢!
雪利酒
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
对于过流保护,我们没有太多描述。 您能否帮助您澄清为什么降低输出电压会降低电流? 我们是否有测试报告?
此致,谢谢!
雪利酒
您好,Sherry:
一种简单的方法是设想一个纯粹的电阻负载。 假设VOUT设置为5V,并且存在8.33Ω Ω 电阻负载。 在VOUT = 5V时,此8.33Ω 将需要5V / 8.33Ω=600mA的电流,但LDO只允许550mA (典型值)通过它,因此输出电压必须下降以支持此550mA负载。 输出降至的电压等于8.33Ω* 550mA = 4.58V。 这称为砖墙电流限制方案,因为如果电流需求增加(撞击砖墙),电流将不会进一步增加,而输出电压将继续下降。 砖墙限流器件在这种模式下工作时,基本上是一种电流调节器。 请参见 下面的LDO基础应用手册中的图片。
此致,
尼克