This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:电压低于-0.3伏

Guru**** 2378830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097600/lmg1205-voltage-undershoot-below--0-3v

部件号:LMG1205

大家好,

 

在我的应用程序中,我们使用的是LMG1205。 当我们测量栅极信号时,我们可以看到电压下振铃高达-2V (ringing.png)。

在数据表中,仅允许- 0.3 电压(第4页)。

但即使在应用曲线(第16页)中,下冲也高达-2V。   

我的问题是,我是否需要抑制下冲? 如果是,下拉电阻器是否有帮助? 应用曲线如何?

 

谢谢,致以诚挚的问候

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    我正在查看数据表中的应用曲线。

    对于减振下冲,钳位二极管或门电阻器将是最有用的。 对于您的示波器镜头,这是哪个浇口? 此外,是否使用靠近设备引脚的尖端和套管探头进行测量?

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    应用曲线中需要考虑的2个因素是信号在FET栅处测量,在该处,板寄生可能导致比引脚处更多的欠冲,并且探针电感 可能会引入比引脚上更多的欠冲。

     建议您在设计中采取适当的措施,以使输出电压值保持在建议的工作条件范围内,并且绝不会超过绝对最大额定值。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    感谢您的回复。 我所做的范围是高侧(Hoh,HOL)。 我用 尖头和桶形探头尽可能靠近地测量了它。

    此致

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    感谢您的澄清。 设备必须保持在推荐的工作条件下,这一点非常重要。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题,

    您知道吗,如果下拉电阻器在这种情况下可以提供帮助? 这是一位同事推荐的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    下拉电阻器主要用于确保FET保持关闭。 它们不会对瞬变产生非常大的影响。 栅极电阻和钳位二极管通常是减少过冲/下冲的最佳选择。

    谢谢!

    Daniel W