我想了解 有关启动期间TPS1.663万 E-Fuse电源处理的一些说明。 最高环境温度为85C。
编程电容浪涌电流为0.24A,持续74.9ms,具有36V输入和500uf负载。 E-Fuse的平均功率为(0.5 x 36V x 0.24A)= 4.327W。
还有12欧姆电阻负载,在36V时消耗3A。 E-Fuse的平均功率为0.6667 x (0.5 x 36V x 0.5 x 3A)= 18W。
设备启动总功率为18W + 4.327W = 22.327W (74.9毫秒)。
根据13数据表中的图,在85C下74.9ms的最大功耗约为12W。 根据曲线,似乎超出了最大功耗,设备可能会在启动过程中关闭。
数据表的9.3 .1.1 部分讨论了通过控制浪涌电流配置文件来调节结温的热调节回路。 如果设备未在1.25 sec内完成启动,则会关闭。
此热调节功能是否允许E-Fuse在85C下安全启动为500uf电容和12欧姆电阻负载?图13是限制值?