This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS1.663万PWPT

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098059/tps1663-tps16630pwpt

部件号:TPS1663

我想了解 有关启动期间TPS1.663万 E-Fuse电源处理的一些说明。 最高环境温度为85C。

编程电容浪涌电流为0.24A,持续74.9ms,具有36V输入和500uf负载。 E-Fuse的平均功率为(0.5 x 36V x 0.24A)= 4.327W。

还有12欧姆电阻负载,在36V时消耗3A。 E-Fuse的平均功率为0.6667 x (0.5 x 36V x 0.5 x 3A)= 18W。

设备启动总功率为18W + 4.327W = 22.327W (74.9毫秒)。

根据13数据表中的图,在85C下74.9ms的最大功耗约为12W。 根据曲线,似乎超出了最大功耗,设备可能会在启动过程中关闭。

数据表的9.3 .1.1 部分讨论了通过控制浪涌电流配置文件来调节结温的热调节回路。 如果设备未在1.25 sec内完成启动,则会关闭。

此热调节功能是否允许E-Fuse在85C下安全启动为500uf电容和12欧姆电阻负载?图13是限制值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Walter,

    感谢您与我们联系。

    我将检查一下,并在下周初返回  

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Walter,

    在启动过程中,热调节回路会起作用,并通过将结温调节到145C来提供电流。

    12欧姆负载在何种电压水平下启动?  

    最终使用案例中的实际负载是多少? 直流-直流转换器?

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh,

    我正在尝试从我的客户那里获取有关负载配置文件的更多信息。 现在假设负载主要是电阻性的,并且在启动时存在。

    谢谢!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh,

    您是否有关于我的问题的任何新信息?

    谢谢!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Walter,

    使用500uF + 12Ohm的负载组合,设备将进入热调节回路,无法启动。 请使用TPS1663的PGOOD信号启用负载,以便在启动期间,我们只会有电容负载,即使是大号外接 https://www.ti.com/lit/pdf/slvaeb9,也可以在热调节模式下正常充电 

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh,

    我得到了我期望的答案。  

    在E-Fuse启动过程中,大电容负载和大电阻负载发生冲突。 为一种产品优化性能,而牺牲另一种产品的性能。

    大容量瓶盖希望启动缓慢。 低电阻要求快速启动。  

    E-Fuse热调节回路将降低浪涌电流,从而增加大电容的启动时间。 但是,由于电阻负载 抵消了任何优势,因此导致E-Fuse散热增加。

    谢谢!

    沃尔特