请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMZ3.1506万 LMZ3.1506万启动时,电源正常输出延迟约6毫秒。
请参阅以下波形;
※通道1:VIN (5V),通道2:输出电压(1.03V),通道3:PWRGD
PWRGD是否有任何延迟的原因?
如果有详细的示意图,请给我发电子邮件。
顺便说一下,上拉电阻为10kΩ Ω,但输出端(另一个IC的启用)也连接1MΩ Ω 上拉。
1MΩ 是否可能涉及PWRGD延迟?
此致,
Satoshi