This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ3.1506万:电源正常输出延迟

Guru**** 2509875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099786/lmz31506-power-good-output-delay

部件号:LMZ3.1506万

LMZ3.1506万启动时,电源正常输出延迟约6毫秒。   

请参阅以下波形;

※通道1:VIN (5V),通道2:输出电压(1.03V),通道3:PWRGD

PWRGD是否有任何延迟的原因?

如果有详细的示意图,请给我发电子邮件。

顺便说一下,上拉电阻为10kΩ Ω,但输出端(另一个IC的启用)也连接1MΩ Ω 上拉。

1MΩ 是否可能涉及PWRGD延迟?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi:

    如果您不介意,您可以将该示意图发送至我的电子邮件地址(s-gradinaru@ti.com),我将查看该示意图。 我不完全确定您的第二个问题的含义,因此该原理图对我理解您的问题非常有用。

    "是否有任何PWRGD延迟的原因?"

    可能有几件事导致了这种延迟。 其中一些可在数据表的9.9 部分中看到。 但是 我怀疑它可能与您的设计中的SS电容器有关。

    您的设计中有什么CSS价值?

    '顺便说一下,上拉电阻器为10kΩ Ω,但输出端(另一个IC的启用)也连接1MΩ Ω 上拉。

    1MΩ 是否可能涉及PWRGD延迟?"

    您是说您将其设为序列方向,且PWRGD正在启用另一个LMZ3.1506万,还是正在启用另一个IC?

    此致,

    Samuel Gradinaru